EIO0000005082.01

WiFi/Bluetooth avec antennes

Contenu de l'emballage

  1. Carte M.2 WiFi/Bluetooth

  2. Support pour module WiFi/Bluetooth

  3. Vis M3 x 3

  4. Antenne x 2

NOTE:
  • Ce produit ou cet accessoire n'a pas obtenu les normes ou les certifications relatives à la radiofréquence. Veuillez en obtenir si exigé par les normes et les certifications de votre pays. Vous pouvez trouver des informations sur la certification sur la carte Wifi/Bluetooth sur notre site Web. Recherchez le numéro de pièce (HMIYP6M2WF) Wifi/Bluetooth.
    www.se.com/ww/en/download

  • Utilisez ce produit selon les lois, les règlements et les normes de votre pays.

Caractéristiques

Référence du produit

HMIYP6M2WF

WiFi

Connecteur

Connecteur d'antenne (fiche SMA) x 2

Vitesse de transmission

IEEE802.11a : max 54 Mbps

IEEE802.11b : max 11 Mbps

IEEE802.11g : max 54 Mbps

IEEE802.11n (Wi-Fi 4) : max 300 Mbps

IEEE802.11ac (Wi-Fi 5) : max 1733 Mbps

IEEE802.11ax (Wi-Fi 6) : max 2402 Mbps

Authentification réseau

WPA, WPA2, WPA3, 802.1X

Chiffrement des données

AES-CCMP (128 bits), AES-GCMP (256 bits)

Bluetooth

Standard

Bluetooth 5.3

Classe d'alimentation

Class 1

ID de clé M.2

Clé E

AVERTISSEMENT
INTERFERENCES RADIO/ELECTROMAGNETIQUES
Si vous n'êtes pas sûr de la politique qui s'applique à l'utilisation du module WiFi/Bluetooth, demandez à l'administrateur au sujet de son utilisation avant de le mettre sous tension.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Périphériques sans fil 2,4 GHz

Le module WiFi/Bluetooth utilise la plage de fréquences 2,4 GHz, qui est utilisée par toute une gamme d'équipements sans fil. Des exemples comprennent les utilisations industrielle, scientifique et médicale, comme les fours à micro-ondes, les postes sans fil sur place (requérant une licence), les postes sans fil à faible puissance (non requérant une licence), ainsi que les postes sans fil amateurs (requérant une licence).

  1. Avant l'utilisation, assurez-vous qu'aucun poste sans fil sur place, poste sans fil à faible puissance ou poste sans fil amateur est en fonctionnement à proximité.

  2. Au cas où le module WiFi/Bluetooth provoque des interférences nuisibles à n'importe quel autre 'poste sans fil sur place', changez immédiatement la fréquence de canal du module WiFi/Bluetooth ou changez son emplacement, ou arrêtez le fonctionnement des émissions radio et communiquez avec l'administrateur du réseau sans fil pour résoudre le problème.

Sécurité sur votre RL sans fil

Puisque les RL sans fil ne fournissent pas généralement une sécurité des données adéquate, les problèmes suivants peuvent se produire.

  1. Accès interdit aux informations de communication.

    • Il y a la chance que les informations contenues dans les messages électroniques et les informations personnelles, comme les noms d'utilisateur et les numéros de carte de crédit, soient interceptées intentionnellement par un tiers malveillant.

  2. Accès interdit

    Un tiers malveillant pourrait peut-être accéder aux données personnelles ou de l'entreprise par l'intermédiaire du réseau local de l'entreprise sans autorisation pour :

    • Obtenir des informations personnelles et confidentielles (fuite d'information)

    • Prétendre être une autre personne en communiquant comme cette personne et en disséminant des informations non valides (usurpation)

    • Modifier les communications interceptées et retransmettre un contenu toléré (falsification)

    • Causer des dommages critiques aux données et/ou aux systèmes en raison d'un virus informatique (dommages)

Ce produit RL sans fil comprend des fonctionnalités de sécurité vous permettant de configurer des paramètres relatifs à la sécurité et de réduire la probabilité que les problèmes mentionnés ci-dessus se produisent.

Nous vous recommandons de vous familiariser avec les éventuelles conséquences de ce qui pourrait arriver si vous utilisez un produit sans fil sans activer les fonctionnalités de sécurité et que vous configurez les paramètres relatifs à la sécurité et utilisez les produits sans fil sous votre propre responsabilité.

Taille de l'antenne

Fixation du module WiFi/Bluetooth

ATTENTION
PERTE DE COMMUNICATION
N'exercez pas un stress trop important sur les ports de communication de toutes les connexions.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.
  1. Coupez l'alimentation du Box Module.

  2. Touchez le boîtier ou la connexion de masse (non pas l'alimentation) pour décharger toute charge électrostatique de votre corps.

  3. Retirez les 3 vis situées sur la face avant du Box Module.

  4. Retirez le couvercle d'interface optionnel.

  5. Retirez la vis de la zone d'installation de la carte WiFi/Bluetooth sur l'unité d'interface.

  6. Comme illustré ci-dessous, insérez la carte WiFi/Bluetooth à la diagonale, puis poussez-le à partir du dessus.

  7. Fixez la carte avec la vis retirée à l'étape 5.

    NOTE:
    • Il est recommandé d'utiliser un tournevis cruciforme nº 1.

    • Le couple nécessaire est de 0,2 N•m (1,77 lb-in).

  8. Fixez le support du module WiFi/Bluetooth sur le produit et serrez-le avec des vis M3.

    NOTE: Le couple nécessaire est de 0,3 N•m (2,7 lb-in).
  9. Placez le couvercle de l'interface optionnelle sur le Box Module.

  10. Fixez le couvercle de l'interface optionnelle sur le Box Module à l'aide des vis.

    NOTE: Le couple nécessaire est de 0,3 N•m (2,7 lb-in).
  11. Fixez l'antenne après avoir monté le produit au panneau.

    Ne bloquez pas la zone de l'antenne avec votre main, votre corps ou d'autres objets. Cela peut provoquer des interférences dans les communications.

    Vous pouvez changer le sens des antennes, haut, bas, gauche et droite.

    Vous pouvez fixer l'antenne à l'extérieur du panneau à l'aide du câble en option suivant.

    Câble d'antenne étendu WiFi/Bluetooth (3 m) : HMIYP6CBWF3M

    Lorsque le câble optionnel est utilisé, les dimensions de l'ouverture du panneau sont les suivantes.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.