EIO0000005085.01

Write Filter

Questa funzione impedisce la scrittura sul disco di sistema.

Abilitando Write Filter si possono evitare danni al disco di sistema e la riduzione della durata del disco dovuta a scritture eccessive.

Predefinito: Off (disattivato)

NOTA:
  • Quando è impostato un solo volume nel Write Filter, lo schermo visualizza solo quel volume.

  • Quando si modificano le impostazioni (come le impostazioni in Launcher e quando si aggiungono driver, si modifica il registro o si installano applicazioni), disabilitare il Write Filter. Se Write Filter è abilitato, eventuali modifiche alle impostazioni saranno cancellate quando si riavvia il sistema operativo. Dopo aver completato le modifiche alle impostazioni, si consiglia di riattivare Write Filter.

  • Se Write Filter è abilitato, la funzione di avvio rapido è disabilitata.

ATTENZIONE
DANNI ALLE APPARECCHIATURE
Indipendentemente dalle impostazioni del Write Filter, non spegnere immediatamente il prodotto dopo averlo acceso.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature.
AVVISO
PERDITA DI DATI
Non disattivare l'alimentazione durante la scrittura su un dispositivo di memorizzazione non protetto da Write Filter.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?