Write Filter
Esta función impide la escritura en el disco del sistema.
Si habilita el Write Filter, puede evitar daños al disco del sistema y una vida útil reducida del disco debido a un exceso de escrituras.
Conf. por defecto: Off (Desactivar)
-
Cuando se establece un solo volumen en el Write Filter, la pantalla solamente muestra ese volumen.
-
Cuando cambia los ajustes (como los ajustes en el Launcher, y cuando agrega controladores, cambia el registro o instala aplicaciones), desactive el Write Filter. Si el Write Filter está habilitado, cualquier cambio realizado a los ajustes se borrará cuando se reinicia el sistema operativo. Una vez finalizados los cambios a los ajustes, se recomienda reactivar el Write Filter.
-
Si el Write Filter está activado, la función de inicio rápido se desactiva.
ATENCIÓN |
|---|
|
DAÑOS MATERIALES
Independientemente de la configuración
del Write Filter, no desconecte la alimentación
inmediatamente después de encender el producto.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.
|
| AVISO |
|---|
|
PÉRDIDA
DE DATOS
No desconecte la alimentación
mientras se escribe en un dispositivo de almacenamiento que no está
protegido por el Write Filter.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
|
ATENCIÓN