VIGED310022FR-04

Écran d’inhibition de l’injection

Lorsque la fonction d’inhibition de l’injection est activée (c’est-à-dire lorsque Entrée inhib. est réglé sur NO), l’écran d’état suivant apparaît et remplace l’écran d’état du réseau éventuellement affiché (mesure d’isolement, alarme d’isolement ou alarme d’isolement préventive).

Cet écran permet d’effectuer les actions suivantes :

  • Appuyez sur la touche Menu pour afficher le menu principal.

  • Appuyez sur les flèches pour afficher l’écran des réglages.

  • Appuyez sur la touche T pour exécuter l’autotest.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?