VIGED310022FR-04

Écrans d’état

Introduction

L’écran par défaut affiche la valeur de résistance d’isolement du réseau. Il est automatiquement remplacé par un écran qui signale une alarme d’isolement. Le rétroéclairage de l’écran clignote pour indiquer une alarme d’isolement.

Mesure de la résistance d’isolement (R)

L’appareil affiche la mesure de la résistance d’isolement du réseau par défaut.

Alarme d’isolement détectée : défaut d’isolement

L’appareil affiche l’écran de défaut d’isolement lorsque la valeur d’isolement tombe en dessous du seuil d’alarme d’isolement.

L’écran clignote chaque fois qu’une alarme d’isolement est détectée.

Il y a deux scénarios possibles :

  • Acquitter l’alarme d’isolement en appuyant sur le bouton .

  • Si vous n’acquittez pas l’alarme d’isolement et que l’isolement du réseau renvoie une valeur supérieure au seuil d’alarme d’isolement, l’écran affiche le défaut transitoire.

Alarme d’isolement acquittée

Cet écran s’affiche lorsque vous avez acquitté l’alarme d’isolement.

Alarme préventive activée

Cet écran s’affiche lorsque l’alarme préventive a été activée.

Défaut transitoire

Cet écran s’affiche lorsqu’un défaut transitoire s’est produit.

Acquitter l’alarme de transitoire en appuyant sur le bouton OK.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?