Mesures de sécurité
Danger spécifique associé aux appareils de surveillance de l’isolement (IMD)
Les appareils de surveillance de l’isolement sont raccordés au réseau par un câble d’injection, qui doit être déconnecté avant tout type d’intervention sur le produit.
![]() |
---|
HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION,
OR ARC FLASH
Disconnect the injection wire from the
device to the monitored system before working on the device or equipment.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
Autres mesures de sécurité
![]() |
---|
HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION,
OR ARC FLASH
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
![]() |
---|
Unintended Operation
Do not use this device for critical control or
protection of persons, animals, property or equipment.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou
des dommages matériels.
|
AVIS |
---|
Equipment damage
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
|