VIGED310023FR-06

Date et heure

Modèles IM20-H / IM15H.

La date et l’heure doivent être réglées :

  • Au premier démarrage.

  • Chaque fois que l’alimentation est interrompue.

  • Lors du passage de l’heure d’été à l’heure d’hiver et vice versa.

Si l’alimentation auxiliaire est interrompue, l’appareil conserve le réglage de date et d’heure en vigueur juste avant l’interruption. L’appareil utilise le paramètre de date et d’heure pour horodater les défauts d’isolement enregistrés sur le réseau. La date est affichée dans le format suivant : jj/mm/aaaa. L’heure est affichée sur 24 heures dans le format : hh/mm

Lorsque l’appareil est sous tension, l’icône de l’horloge clignote sur les écrans de surveillance du réseau pour indiquer que l’horloge doit réglée. Pour régler la date et l’heure, voir Modification des paramètres à l’aide de l’afficheur.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?