VIGED310023FR-06

Séquence d’autotest

Pendant l’autotest, les témoins lumineux de l’appareil s’allument et des informations sont affichées à l’écran.

Les voyants suivants s’allument l’un après l’autre et s’éteignent après le délai prédéfini :

  • Alarme blanc

  • ON rouge

  • Alarme jaune

  • ON vert

Le relais bascule.

  • Si l’autotest réussit, l’écran suivant s’affiche pendant 3 secondes et un écran d’état s’affiche :

  • Si l’autotest échoue, le voyant État s’allume et un message s’affiche pour indiquer que le produit est défectueux. Débranchez, puis rebranchez l’alimentation auxiliaire de l’appareil. Si le problème persiste, contactez le support technique.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?