VIGED310023FR-06

Démontage

  1. Déconnectez les borniers de l’appareil.
  2. Utilisez un tournevis plat (≤ 6,5 mm) et poussez vers le bas pour libérer le mécanisme de verrouillage de l’appareil.
  3. Soulevez l’appareil pour le libérer du rail DIN.
  4. Réinsérez les borniers en veillant à respecter les positions sur l’appareil (voir Vue d’ensemble du matériel).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?