VIGED310023FR-06

Fonctions Modbus

L’appareil prend en charge les codes de fonction Modbus.
Le tableau suivant est profilé. Vérifier le profilage avant modification.
Code de la fonction Nom de la fonction
Décimale Hexadécimale
3 0x03 Registres Read Holding *
4 0x04 Registres Read Input *
6 0x06 Registre Write Single
8 0x08 Diagnostic Modbus
16 0x10 Registres Write Multiple
43 / 14 0x2B / 0E Lire l’identification d’appareil
43 / 15 0x2B / 0F Obtenir la date et l’heure
43 / 16 0x2B / 10 Régler la date et l’heure

Demande de lecture de l’identification d’appareil

Nombre Type Valeur
0 VendorName

Schneider Electric

1 ProductCode IMD-IM20-H
2 MajorMinorRevision XXX.YYY.ZZZ
3 VendorURL

www.se.com

4 ProductName Appareil de surveillance d’isolement
5 ModelName IM20-H

L’appareil accepte tous les types de requête (basique, régulière, étendue)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?