VIGED310023ZH-06

日期/时间

适用于 IM20-H / IM15H

必须设置日期/时间:

  • 在首次通电时。

  • 每当电源中断时。

  • 在夏季和冬季之间互相切换时。

如果辅助电源中断,设备将保留中断之前的日期和时间设置。设备使用日期和时间参数对记录的系统绝缘故障进行时间标记。日期以如下格式显示:dd/mm/yyyy。使用 24 小时制显示时间,格式为:hh/mm。

当设备通电时,系统监控屏幕上的时钟图标会闪烁,表示需要设置时钟。要设置日期和时间,请参阅使用显示屏修改参数

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?