VIGED310023ZH-06

自动测试时序

在自动测试期间,设备的指示灯将点亮,显示屏上显示相关信息。

以下 LED 指示灯按顺序打开,并在预定义的时间后关闭:

  • 警报 白色

  • 红色

  • 警报 黄色

  • 绿色

继电器切换。

  • 如果自动检测成功,将显示以下屏幕 3 秒钟,并显示状态屏幕:

  • 如果自动检测失败,警报指示灯将点亮并显示一条消息,表示产品出现故障。断开设备的辅助电源并重新连接。如果故障仍然存在,请联系技术支持部门。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?