VIGED310023ZH-06

Modbus 功能

设备支持 Modbus 功能码。
下表已预填。在编辑之前检查预填内容。
功能码 功能名称
十进制 十六进制
3 0x03 读取保持寄存器 *
4 0x04 读取输入寄存器 *
6 0x06 写入单个寄存器
8 0x08 诊断 Modbus
16 0x10 写入多个寄存器
43 / 14 0x2B / 0E 读取设备识别信息
43 / 15 0x2B / 0F 获取日期/时间
43 / 16 0x2B / 10 设置日期/时间

读取设备识别信息请求

数量 类型
0 供应商名称

Schneider Electric

1 产品代码 IMD-IM20-H
2 主要次要修订版 XXX.YYY.ZZZ
3 供应商 URL

www.se.com

4 产品名称 绝缘监控设备
5 型号名称 IM20-H

设备应答任何类型的请求(基本、常规、扩展)。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?