高电阻接地 (HRG)
您可以使用该设备通过在中性线和接地点之间插入接地电阻来监控电力系统。
该设备使用中性点接地电阻值补偿测得的绝缘电阻。该设备会抵消中性点接地电阻的值,以报告实际的绝缘电阻。此外,将实际绝缘电阻(补偿中性线接地电阻后得出)与绝缘警报阈值和预防性警报阈值进行比较,以触发绝缘和预防性绝缘警报继电器。
仅当中性线通过电阻接地时,此补偿才适用。此功能与 RLC(非线性)接地电路不兼容。
此参数有两个设置:
值 | 描述 |
---|---|
关(默认值) | 设备不使用中性点接地电阻值来补偿报告的绝缘电阻。 |
0.1...500 kΩ | 该设备使用中性点接地电阻值补偿测得的绝缘电阻。 |