7PT02-0423-03

Aplicação (Aplicaç.)

O dispositivo foi desenvolvido e testado para ser compatível com diferentes aplicações, que podem ser monitoradas. O dispositivo é compatível com as seguintes aplicações:

  • Circuitos de potência: aplicações industriais ou navais que contêm cargas de energia e eletrônica de potência, como variadores de velocidade, inversores ou retificadores.

  • Circuitos de controle: circuitos de controle auxiliares usados para controlar sistemas de energia. Esses circuitos contêm cargas sensíveis como PLCs, IOs ou sensores.

  • Sistema de média tensão: Aplicações de até 33 kV com transformador de tensão compatível da Schneider Electric.

Para otimizar o desempenho da medição do dispositivo de acordo com a aplicação, é possível definir o parâmetro de aplicação de acordo com o tipo de aplicação no qual o dispositivo está instalado:

Valor do parâmetro Modelos aplicáveis Aplicaç.
Circ. pot. (Padrão) IM400N Circuitos de potência
Circ. cont. IM400N Circuitos de controle
THR * IM400THRN Sistema de média tensão

NOTA: Para IM400THRN, o valor Aplicaç. é fixado como THR.

Os seguintes parâmetros de medição acessíveis no menu Rede são predefinidos automaticamente, de acordo com o valor Aplicaç.:

  • Filtragem

  • Localização

  • Adapt. V

  • Frequência

  • Injeção *

Não há necessidade de configurar esses parâmetros em condições típicas. A tabela a seguir lista os valores predefinidos dos parâmetros de medicação, de acordo com o valor Aplicaç.:

Valores predefinidos Valor Aplicaç.
Circ. pot. Circ. cont. THR
Filtragem 40 s 40 s 20 s
Localização Alarm DESLIGADO -
Adapt. V Nenhum Nenhum Nenhum
Frequência 50 Hz CC -
Injeção * - - 60V

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?