Lesen der Geräteregister
Beschreibung
Diese Seite ermöglicht dem Link150-Gateway das Lesen der Modbus-Register des ausgewählten Geräts.
Lesevorgang
Schritt |
Aktion |
Ergebnis |
---|---|---|
1 |
Klicken Sie in der -Menüleiste auf . |
Das Menü wird geöffnet. |
2 |
Klicken Sie im Menü im Untermenü auf . |
Die Seite wird geöffnet. |
3 |
Wählen Sie das Gerät aus der Liste aus. |
Wählt das Gerät aus der Liste aus. |
4 |
Gehen Sie zu (oder wählen Sie aus der Liste definierter Geräte) und dann . |
Geht zu den zu lesenden Registern des spezifischen Geräts. HINWEIS: Der Parameter
ist im Slave-Modus
deaktiviert. |
5 |
Wählen Sie den aus. |
Wählt den entsprechenden Datentyp aus. |
6 |
Um zu ändern, wie Modbus-Daten in der Spalte angezeigt werden, wählen Sie , , oder aus. |
Wählt aus, wie die Datenwerte angezeigt werden. |
7 |
Klicken Sie auf . |
Liest die Geräteregister entsprechende der ausgewählten Konfiguration. |
Link150-Leseparameter der Geräteregister
Parameter |
Beschreibung |
Einstellungen |
---|---|---|
|
Wählt ein zu lesendes Gerät aus der Liste zuvor zugefügter Geräte. HINWEIS: Wenn sich das Gerät im Slave-Modus befindet, ist die Schaltfläche
selbst dann verfügbar,
wenn in der Liste kein Name ausgewählt wird. |
- |
|
Die Adresse (Lokale ID) des zu lesenden Geräts. HINWEIS: Der Parameter
ist im Slave-Modus
deaktiviert. |
1 (Werkseinstellung) |
|
Registernummer in dezimal. |
|
|
Die Anzahl der zu lesenden Register. |
|
|
Listet die Registernummer dezimal auf. |
- |
|
Listet die für ein Register gespeicherten Daten auf. Die erhaltenen Werte sind vom am Link150-Gateway angeschlossenen Gerät abhängig. Für weitere Informationen zu gespeicherten Registerwerten, siehe die Dokumentation für das angeschlossene Gerät. |
- |
|
Listet die für das Gerät verfügbaren Datentypen auf. |
|
-Optionen |
Wählt die Option zur Anzeige der Daten in der Spalte . |
Dezimal (Werkseinstellung) |