DOCA0162ZH-01

ACSI 基本符合性声明

ACSI 基本符合性声明

客户端/订阅方

服务器/发布方

值/备注

客户端-服务器角色

B11

服务器侧(两方应用程序关联)

-

X

-

B12

客户端侧(两方应用程序关联)

-

-

-

支持的 SCSM

B21

SCSM:使用 IEC 61850 -8-1

-

X

-

B22

SCSM:使用 IEC 61850 -9-1

-

-

不适用

B23

SCSM:使用 IEC 61850 -9-2

-

-

-

B24

SCSM:其他

-

-

-

通用子站事件模型 (GSE)

B31

发布方侧

-

-

-

B32

订阅方侧

-

-

-

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.