DOCA0162ZH-01

@updated D3
将 CID.exi 文件传输到固件版本不高于 V004.005.000 的 IFEEIFE 接口(现场配置)

使用 CET850 配置软件,通过 FTP 协议将 CID.exi 文件传输到固件版本不高于 V004.005.000 的 IFEEIFE 接口。现场配置要求拥有到 IFEEIFE 接口的以太网连接。

注:
  • 一次只能将一个 CID.exi 文件加载到 IEC 61850IFE 接口中的 EIFE 文件夹上。

  • 如果 IFEEIFE 接口复位至了出厂设置,则会擦除 IFEEIFE 接口中的 CID.exi 文件。

    IFE EIFE 必须将 CID.exi 文件重新传输到 IFEEIFE 接口中。

下面介绍了如何将 IEC 61850 CID.exi 文件传输到 IFEEIFE 接口:

步骤

操作

1

运行 CET850 配置软件。

2

输入 IFEEIFE 接口的 IP 地址,以便通过 FTP 连接到 IFEEIFE 接口。

注: 先前的 CID.exi 文件可以存档作为 IED 的历史记录信息。

3

输入 FTP 的登录凭据。凭据验证通过后,CID.exi 文件将传输至 IFEEIFE 接口。

注: 通过 FTP 进行的 CID.exi 文件传输受到 IFEEIFE 接口中“基于角色的访问控制”功能的密码保护。只有具有 Engineer 或 Installer 角色的用户才能够上传 CID.exi 文件。

4

IFEEIFE 接口验证 CID.exi 文件。

注: 如果 CID.exi 文件无效,则 IEC 61850MasterPact MTZ IED 功能失效,且 ULP LED 将闪烁 5 次,以指示配置不兼容。

5

CID.exi 文件验证通过后,建议禁用 IFEEIFE 网页中的 FTP 设置。

注: 只有具有 Administrator 角色的用户才能够更改 FTP 设置。

有关更多信息,请参阅 Enerlin'X EIFE - 用于单个断路器的嵌入式以太网接口 - 用户指南Enerlin'X EIFE - 用于单个 MasterPact MTZ 抽出式断路器的嵌入式以太网接口 - 用户指南

下图显示了 MasterPact MTZ IED 所需的 FTP 凭据:

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.