DOCA0162ZH-01

@updated D3
简介

MasterPact MTZ IED 的配置包含两个操作:

  • MasterPact MTZ 使用 CET850 配置软件生成 CID.exi 文件(离线配置)。

    可以在不连接到 IFE /EIFE interface 的情况下,离线配置和创建 CID.exi 文件。

  • CID.exi 文件传输至 IFEEIFE interface (现场配置)

    传输了 CID.exi 文件后,将由 IFEEIFE interface 验证该文件。

    • 使用 CET850 配置软件,通过 FTP 协议将 CID 文件传输到固件版本不高于 V004.005.000 的 IFE 或 EIFE 接口。请参阅文件传输程序

    • 使用 FTPS 客户端(如 FileZilla 或 WinSCP),通过 FTPS 协议将 CID 文件传输到固件版本不低于 V004.006.000 的 IFE 或 EIFE 接口。请参阅文件传输程序

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.