DOCA0162ZH-01

模型实现符合性声明

简介

模型实现符合性声明 (MICS) 由 IEC 61850 -7-3 和 IEC 61850 -7-4 定义,并提供了以下规范:

  • 逻辑节点,用于对子站设备和功能建模。

  • 逻辑节点中使用的常用数据类和常用数据属性类。

数据要求如下:

  • M:必填

  • O:选填

  • C:依条件填写

  • E:扩展

  • X:支持

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.