DOCA0162ZH-01

概述

CET850 软件是 Schneider Electric IEC 61850 配置软件。如要创建、显示、修改或优化 MasterPact MTZ IEDIEC 61850 配置,必须使用此软件。


  1. ICD 、IID 或 CID 文件作为输入,创建 IEC 61850 配置。

  2. 编辑现有 CIDSCD 、IID 或用户定义的 ICD 文件,从而通过以下方式修改其内容:

    • 显示配置。

    • 修改通讯参数值。

    • 对于 MasterPact MTZ IED ,所有报告控制块和数据集都是预先配置的。

      注: 建议不要修改/编辑这些参数值。
  3. 生成用于存储配置的 CID 文件,稍后可以使用 CET850 配置软件将此文件导入至 MasterPact MTZ IED

  4. 生成用于存储配置的 SCD 文件,稍后可以将此文件导入至任何 IEC 61850 配置工具。

  5. 生成用于存储实例化 IED 的特定配置的 IID 文件,此文件稍后可被其他 IEC 61850 配置软件使用。

  6. @updated D1, @updated D2

    CID 文件加载到 IFE /EIFE 接口中。

    • 对于固件版本不高于 V004.005.000 的 IFE 或 EIFE 接口,可使用 CET850 配置软件来传输文件。请参阅文件传输程序

    • 对于固件版本不低于 V004.006.000 的 IFE 或 EIFE 接口,使用 FTPS 客户端(如 FileZilla 或 WinSCP)来传输文件。请参阅文件传输程序

有关更多信息,请参阅 CET850 IEC 61850 配置软件 - 用户手册

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.