DOCA0162ZH-01

抽象通讯服务接口符合性声明

抽象通讯服务接口 (ACSI) 符合性声明由 IEC 61850 -7-2 定义,并提供了以下规范:

  • 基本信息模型。

  • 信息交换服务模型。

所支持的功能以 X 指示。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.