DOCA0162ZH-01

功能

下表列出了 IEC 61850 通讯标准 MasterPact MTZ 实现中的可配置功能:

功能

描述

数据集

数据集 (DS) 是来自任意逻辑节点的数据值的集合。在ICD 文件中,最多可以预先配置 6 个数据集。

报告控制块

报告控制块 (RCB) 与特定数据集相关联。当启用了报告且满足触发条件时,将此报告发送至特定客户端。RCB 是预先配置的。

有关更多信息,请参阅 报告配置

触发选项

触发选项在 CID 文件的 RCB 选项中指定,具体包括:

  • 品质变化

  • 数据变化(使用死区值)

  • 数据更新

  • 完整性周期

  • 总召

有关更多信息,请参阅 报告触发条件的配置

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.