DOCA0162ZH-01

IED 标识

  • ICD /CID 文件:选择 IEDIEC 61850 描述,以便通过 ICDCID 进行添加。

    注: 用户可以从库中选择设备,或者可以选择包含 ICD 文件的任何其他设备。
  • IED 名称:为 IED 指定名称。IED 的名称在 IEC 61850 系统中是唯一的。

    有效的 IED 名称必须符合以下命名约定规则:

    • 可以字母开头

    • 必须仅包含字母数字和下划线字符。

    • 最大长度不得超过 64 个字符。

  • IED 描述:这是一个任意的 ASCII 字符串,用户可以在其中写入与设备有关的注释。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.