DOCA0162ZH-01

断路器控制配置

MasterPact MTZ IED 支持以下控制功能:

  • 以正常安全直接控制

  • 以正常安全执行 Select Before Operate (SBO)

  • 以增强安全执行 Select Before Operate (SBO)(缺省设置)

注: 为确保断路器正确工作,MasterPact MTZ IED 应为“自动:远程”模式,以便能够通过 IEC 61850 通讯标准进行控制。

如要更改控制模式,请使用系统工程工具(比如,PASIC-GEA)。

有关控制模型的更多信息,请参阅控制模型

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.