DOCA0162ZH-01

TISSUES 实现符合性声明

简介

执行符合性测试时,UCA IUG QAP 需要用到 TISSUES 实现符合性声明 (TICS)。

所支持的功能如下:

  • Y:已实现

  • Na:不适用

必须解决的互操作性 (Intop) 问题

已实现的 Intop TISSUES

部分

TISSUE

描述

已实现

8-1

116

GetNameList 的响应是否为空?

Y

165

GetDataSetValues 的错误响应不正确

Y

183

GetNameList 错误处理

Y

7-4

7-3

28

APC 定义

Na

54

Point def xVal, not cVal

Na

55

Ineut = Ires?

Na

60

Services missing in tables

Na

63

mag in CDC CMV

Y

65

矢量和触发选项的死区计算

Na

219

ACT 中的 operTm 值

Na

270

WYE 和 DEL RMS 值

Na

7-2

30

Control parameter T

Y

31

Typo

Na

32

Typo in syntax

Na

35

Typo syntax control time

Na

36

Syntax parameter Dset-Ref missing

Na

37

Syntax GOOSE “T” type

Na

39

Add DstAddr to GoCB

Na

40

GOOSE Message AppIDGoID

Na

41

GsCb AppIEGoID

Na

42

SV timestamp:EntryTimeTimeStamp

Na

43

控制 T 语义

Na

44

AddCause - 对象未选择

Na

45

缺失 AddCauses(neg 范围)

Na

46

同步检查取消

Na

47

“.”在 LD 名称中?

Y

49

BRCB TimeOfEntry(部分 # 453)

Na

50

LLName 以数字开头?

Y

51

ARRAY [0..num] 缺失

Y

52

GOOSE SqNum 歧义

Na

53

将 DstAddr 添加至 GsCB,SV

Na

151

控制块的名称限制

Y

166

Log 中的 DataRef 属性

Na

185

记录 - 完整性周期

Na

189

SV 格式

Na

190

BRCB:EntryID 和 TimeOfEntry(部分 #453)

Na

191

BRCB:完整性和缓冲报告(部分 #453)

Na

234

新类型 CtxInt(枚举值被映射到 8 位整数)

Na

275

有关 GI 使用的陈述混乱不清(部分 #453)

Y

278

EntryID 不适用于服务器(部分 #453)

Y

6

1

语法

Na

5

ExtensionAttributeNameEnum 受限

Na

8

W 的 SIUnit 枚举

Y

10

位串使用的基本类型

Y

17

DAI/SDI 元素语法

Na

169

枚举值的顺序不同于 7-3

Y

选择性解决的互操作性 (Intop) 问题

已实现的 Intop TISSUES

部分

TISSUE

描述

已实现

8-1

235

名称长度延长

Y

246

以 LastApplError 做出的控制否定响应 (SBOns)

Na

545

跳过不含文件的文件目录

Na

7-2

333

启用不完整的 GoCB

Na

453

所有报告和记录问题的组合

Na

6

245

SCL 中的 RptId 属性

Y

529

将 sev - Unknown 替换为 Unknown

Na

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.