DOCA0162ZH-01

@updated D4
启用 CID.exi 文件以传输文件

IFE 或 EIFE 接口仅接受仅 CID.exi 格式的 CID 文件。在将 CID.exi 文件传输到 IFE 或 EIFE 接口之前,必须先启用 CID.exi 文件。

如要启用 CID.exi 文件,请在 CET850 配置软件的 工具 > 属性 > 首选 中,从文件导出选项中选择 Use EXI compression format for CID file

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?