DOCA0162ZH-01

IEC 61850 标准的可配置功能

数据集是预先配置的。MasterPact MTZ IED 的可配置 IEC 61850 功能有:

  • 报告控制块

  • 报告触发条件

  • 死区值

  • 断路器控制

如要建立客户端连接并启用报告,请参阅 CET850 IEC 61850 配置软件 - 用户手册

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.