DOCA0162ZH-01

支持的逻辑节点

下表列出了 IEC 61850 通讯标准 MasterPact MTZ 实现中支持的逻辑节点:

逻辑节点

描述

CSWI

开关控制器。用于控制断路器。

GGIO

通用过程 IO 模块

有关 IO 模块输入输出的更多信息,请参阅 Enerlin'X IO - 用于单个断路器的输入/输出应用程序模块 - 用户指南

LLN0

逻辑节点零。包含与相关智能电子设备 (IED ) 有关的信息。

LPHD

物理设备。包含与物理设备相关的信息。

MHAI

谐波。包含谐波值,如 THD。

MMTR

计量。包含综合值(电能),主要用于计费目的。

MMXU

测量。包含每相的和总的电流、电压、功率流,用于运行目的。

PTOC

延时过流保护。

PIOC

瞬时过流保护。

PTOV

过压保护。

PTUV

欠压保护。

PDOP

逆功率保护。

PTRC

保护脱扣调节。

XCBR

断路器。显示断路器的状态。

PTUF

欠频保护

PTOF

过频保护

有关逻辑节点的更多信息,请参阅 附录 A

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.