DOCA0162ZH-01

报告配置

CET850 配置软件可用于查看未缓冲的报告。每个客户端连接(当其可用时)可启用此报告。此报告被发送至启用了此报告的客户端。

此报告必须位于 LLN0 中,因为它包含来自该逻辑设备内其他逻辑节点的数据。

注: 所有报告都是预先配置的,因此建议不要修改这些数据。

在启用了未缓冲的报告后,会传输报告。如果未连接客户端,或者如果存在通讯问题,则会丢失报告。

注意
数据丢失
不得创建、修改或删除预先配置的报告。
不遵守以下说明可能会导致通讯或数据报告丢失。

MasterPact MTZ 配置文件仅限于 24 个未缓冲的报告。这相当于最多 4 个客户端连接,每个连接支持 6 个未缓冲的报告。

注:
  • 如果报告或客户端连接的数量超过上限,IFEEIFE 接口将拒绝新客户端的报告。

  • IEC 61850 数据的最低刷新率为 1 秒。相关的 MasterPact MTZ IED 数据则以更高的频率更新。

MasterPact MTZ IEDICD 文件预先配置有 6 个未缓冲的报告。

报告

描述

健康状态

报告来自健康状态数据集的数据

断路器状态

报告来自断路器状态数据集的数据

保护

报告来自保护数据集的数据

测量

报告来自测量数据集的数据

电能

报告来自电能数据集的数据

GGIO

报告来自 GGIO 数据集的数据

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.