DOCA0162ZH-01

关于本书

文档范围

本文档旨在为用户、安装人员以及维护人员提供在以下断路器上使用 IEC 61850 通讯标准所需的技术信息:

  • MasterPact ™ MTZ1 断路器(630 至 1600 A)

  • MasterPact ™ MTZ2 断路器(800 至 4000 A)

  • MasterPact ™ MTZ3 断路器(4000 至 6300 A)

有效性说明

本文档适用于:

  • MasterPact MTZ1/MTZ2/MTZ3 ™ 断路器

  • 适用于所安装的 MasterPact MTZ Digital Module 的 MicroLogic ™ X 控制单元(带 IEC 61850

  • 通过以下方式连接到以太网:

    • 用于单个断路器的 IFE 以太网接口,

      或者
    • 用于单个 MasterPact MTZ 抽出式断路器的 EIFE 嵌入式以太网接口

本文档适用于固件版本不低于最低固件版本要求的设备:

IMU 模块

部件号

固件版本

MicroLogic X 控制单元

-

≥ V004.000.000

IO 模块

LV434063

≥ V003.004.005

IFE 以太网接口

LV434001

≥ V004.001.000

EIFE 以太网接口

LV851001

≥ V004.001.000

您可以更新使用最新版 EcoStruxure Power Commission 软件的设备的固件。

在线信息

本指南中的信息可能在任何时候更新。Schneider Electric 强烈建议您通过 www.se.com/ww/en/download 获得最新版本。

本手册中描述的设备技术特性在网站上也有提供。如要在线访问信息,请访问 Schneider Electric 主页

IEC 设备的相关文档

文件名称

参考编号

CET850 IEC 61850 配置软件 - 用户手册

SEPED306025ZH

MasterPact MTZ MicroLogic X 控制单元 - 用户指南

DOCA0102ZH

用于 ComPact 和 MasterPact 断路器的 ULP(通用逻辑插头)系统 - 用户指南

DOCA0093ZH

Enerlin’X IFE - 用于单个断路器的以太网接口 - 用户指南

DOCA0142ZH

Enerlin’X EIFE - 用于单个 MasterPact MTZ 抽出式断路器的嵌入式以太网接口 - 用户指南

DOCA0106ZH

Enerlin’X IO - 用于单个断路器的输入/输出应用程序模块 - 用户指南

DOCA0055ZH

您可以在我们的网站下载这些技术出版物和其他技术信息:https://www.se.com/en/download

UL 设备的相关文档

文件名称

参考编号

CET850 IEC 61850 配置软件 - 用户手册

SEPED306025ZH

MasterPact MTZ MicroLogic X 控制单元 - 用户指南

DOCA0102ZH

用于 PowerPact 和 MasterPact 断路器的 ULP(通用逻辑插头)系统 - 用户指南

0602IB1503(ZH)

Enerlin’X IFE - 用于单个断路器的以太网接口 - 用户指南

0602IB1801ZH

Enerlin’X EIFE - 用于单个 MasterPact MTZ 抽出式断路器的嵌入式以太网接口 - 用户指南

DOCA0106ZH

Enerlin’X IO - 用于单个断路器的输入/输出应用程序模块 - 用户指南

0613IB1317(ZH)

您可以在我们的网站下载这些技术出版物和其他技术信息:https://www.se.com/en/download

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.