DOCA0162ZH-01

添加 IED

CET850 配置软件可用于使用 ICD 描述文件将 IED 添加到 IEC 61850 系统,或者添加 CID 文件已定义的设备。特定的对话界面会请求 IED 的名称,然后请求其描述。此描述来自 ICD 文件、CID 文件或 IID 文件。

下面介绍了将 IED 添加到 IEC 61850 系统的步骤:

步骤

操作

1

为子站系统创建新 SCL 文件(比如,My Substation.SCD )。

2

从树视图中,选择 SCL 根元素。

3

在菜单栏或上下文菜单中,单击 添加 > IED。

4

根据以下章节的说明,设置 IED 标识和地址参数(可选)。

5

单击确定,以确认此操作。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.