DOCA0162ZH-01

@updated D1, @updated D2
文件传输协议/文件传输协议安全

对于固件版本不高于 V004.005.000 的 IFE 或 EIFE 接口,使用 FTP 协议和 CET850 配置软件来传输 CID.exi 文件。

对于固件版本不低于 V004.006.000 的 IFE 或 EIFE 接口,使用 FTPS 客户端(如 FileZilla 或 WinSCP)来传输 CID.exi 文件。

通过 FTP 或 FTPS 进行的 CID.exi 文件传输受到 IFEEIFE 接口中“基于角色的访问控制”(RBAC) 功能的密码保护。只有具有 Engineer 或 Installer 角色的用户才能够上传 CID.exi 文件。

有关用户角色的更多信息,请参阅以下用户指南:

将有效的 CID.exi 文件传输到 IFEEIFE 接口后,如果在 MicroLogic X 控制单元中安装有用于 MasterPact MTZ Digital Module 的 IEC 61850 ,则 MasterPact MTZ IED 用作服务器,并向 IEC 61850 客户端子站系统提供信息。

IFEEIFE interface 上的 IEC 61850 文件夹是工厂配置的,无法修改。IFEEIFE interface 上 FTP 或 FTPS 文件的文件或文件夹结构无法更改。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.