DOCA0162ZH-01

TCP/IP 客户端连接

IEC 61850 通讯标准仅可通过 IFEEIFE 接口的以太网端口来使用。对于每个 MasterPact MTZ IED ,最多可以连接四个 IEC 61850 客户端。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.