DOCA0162ZH-01

MasterPact MTZ CID 文件生成(离线配置)

注意
不兼容的 ICDCID 文件
仅使用 CET850 配置软件来编辑 MasterPact MTZ IEDICDCID 文件。
不遵守以下说明可能会导致配置不兼容或通讯丢失。

有关如何使用 CET850 配置软件的说明,请参阅 CET850 IEC 61850 配置软件 - 用户手册。

步骤

操作

1

使用 CET850 配置软件访问 ICD 文件。

2

输入文件属性以配置 MasterPact MTZ IEDCID 文件中必须配置的属性包括:

  • IED 名称

  • IP 设置(IP 地址和子网掩码)

  • 死区值
    有关更多信息,请参阅 死区值配置

注: 在标题属性中输入版本说明和更改追踪信息。

3

审查预先配置的数据集和报告控制块。

4

如有需要,可配置任何逻辑叶节点的描述(“d”字段)。

5

生成 CID 文件。

下图显示了如何使用 CET850 配置软件访问 ICD 文件:




下图显示了 CID 文件中要为 MasterPact MTZ IED 配置的文件属性:


反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.