DOCA0162ZH-01

符合性声明(版本 2.0)

本附录介绍了与 IEC 61850 版本 2.0 通讯标准的符合性。它不介绍此标准本身,而是仅就服务、建模、异常、扩展和适配方面,介绍此标准在 MasterPact MTZ IED 中的 IEC 61850 实现详情。

符合性的描述如下:

  • ACSI(抽象通讯服务接口)符合性声明:介绍抽象通讯服务接口(实现了哪些服务)。这些服务被映射到协议实现符合性声明 (PICS) 中所述的特定通讯服务模型 (SCSM)。

  • 模型实现符合性声明 (MICS):介绍如何实现信息模型。

  • 协议实现符合性声明 (PICS):介绍如何实现 IEC 61850 标准。

  • 测试用协议实现附加信息 (PIXIT):介绍先前的标准声明中未包含的额外的实现特有信息。

  • TISSUES 实现符合性声明 (TICS):介绍在我们的 IEC 61850 标准实现中存在的技术问题。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.