DOCA0162ZH-01

MasterPact MTZ IED 定义

MasterPact MTZ IED 由以下组件组成:

  • 一个 MasterPact MTZ1、MTZ2 或 MTZ3 断路器

  • 适用于所安装的 MasterPact MTZ Digital Module 的 MicroLogic X 控制单元(带 IEC 61850

  • 一个 IFEEIFE 以太网接口

  • 可选数字量输入和输出:一个或两个 IO 模块,或者一个 M2C 可编程触点

可以根据以下 IEC 标准的版本 2.0,将 MasterPact MTZ IED 连接到 IEC 61850 以太网网络:

  • IEC 61850 -6 标准

  • IEC 61850 -7-1 至 7-4 标准

  • IEC 61850 -8-1 标准

MasterPact MTZ IED 通讯符合 IEC 61850 标准和制造报文规范 (MMS) 协议。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.