DOCA0162ZH-01

预先配置的数据集

对于 MasterPact MTZ IED ,有 6 个数据集预先配置有预定义数据值。

注意
通讯丢失
不得修改每个预配置数据集的数据值。如果修改了数据值,则 MasterPact MTZ IED 上的最终 CID 文件将不工作。
不遵守这些说明可能导致通讯丢失。

CET850 配置软件可用于查看 CID 文件中的数据集。

MasterPact MTZ IEDICD 文件预先配置有 6 个数据集:

数据集

描述

健康状态

包含所有逻辑节点的健康信息

断路器状态

包含 XCBR、Ext_GGIO1 和 CSWI 逻辑节点

保护

包含 PTOC、PTOV、PTUV、PTOF、PTUF、PDOP、PTRC 和 PIOC 逻辑节点

Measurements

包含 MMXU 和 MHAI 逻辑节点

电能

包含 MMTR 逻辑节点

GGIO

包含 GGIO 逻辑节点

下图显示了预配置数据集的详细信息:

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.