DOCA0162ZH-01

报告触发条件的配置

报告触发条件让 MasterPact MTZ IED 能够在满足特定条件的情况下,自动生成并向客户端发送报告。它们使用 CET850 配置软件来配置。

注: 建议设置为缺省配置。

下图显示了报告控制块配置的相关设置:


报告触发条件包括:

报告触发条件

描述

值/备注

支持的触发条件

完整性

支持

数据变化

支持

数据更新

支持(可以设置,但对于这个状态,没有要报告的过程数据)

品质变化

支持

总召

支持

支持的选填字段

序号

支持

报告时间戳

支持

纳入报告的原因

支持

数据集名称

支持

数据引用

支持

配置修订

支持

分段

不支持

发送分段报告

支持

在缓冲时间期间对模拟量或数字量值进行二次更改

立即发送报告

可在线更改的 RCB 成员

RptID、OptFlds、BufTm、TrgOpts、IntgPd 和 RptEna

URCB 管理

支持使用 RptEnabledmax="n” 属性来为 URCB 自动编索引。编有索引的 URCB 对所有客户端可见

有关报告触发条件的完整列表,请参阅 抽象通讯服务接口符合性声明

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.