DOCA0100FR-08

Dépannage : Opérations du châssis

@writer: (confirmed 12/11/24) topic shared in Masterpact MTZ1 User Guide (DOCA0100), Masterpact MTZ2/3 User Guide (DOCA0101), and in the appendix in Masterpact MTZ End-user and Manufacturer Maintenance Procedures (DOCA0103 and DOCA0104). Any changes made will be made in all these guides.

Définition

Les opérations du châssis sont les suivantes :

  • Embrochage et débrochage de l'appareil débrochable

  • Verrouillage et déverrouillage du châssis

Dépannage

Description du problème

Causes probables

Solutions

Impossibilité d'insérer la manivelle d'embrochage en position Embroché, Test ou Débroché.

Présence d’un verrouillage (serrure ou cadenas) au niveau du châssis ou du verrouillage de porte.

Désactivez la fonction de verrouillage.

Impossibilité de faire tourner la manivelle d'embrochage.

Le bouton d'acquittement n'est pas enfoncé, ce qui empêche la rotation de la manivelle d'embrochage.

Actionnez le bouton-poussoir d'acquittement.

Extraction de l'appareil impossible.

L’appareil n'est pas en position Débroché.

Manœuvrez la manivelle jusqu'à atteindre la position Débroché et faire sortir le bouton d'acquittement.

Les rails ne sont pas complètement déployés.

Tirez sur les rails du châssis.

Embrochage de l'appareil impossible.

Présence d'un détrompeur châssis / appareil.

Vérifiez la bonne correspondance entre le châssis et l’appareil.

Présence d'un verrouillage des volets isolants.

Enlevez ce ou ces verrouillages.

Les pinces pour châssis sont mal positionnées.

Repositionnez les pinces.

Le châssis est verrouillé en position Débroché.

Désactivez la fonction de verrouillage du châssis.

Le bouton d'acquittement n'est pas enfoncé, ce qui empêche la rotation de la manivelle d'embrochage.

Actionnez le bouton-poussoir d'acquittement.

L'appareil n'est pas suffisamment introduit dans le châssis.

Enfoncez complètement l'appareil afin qu'il soit pris en charge par le mécanisme d'embrochage.

Verrouillage de l'appareil impossible en position Débroché.

L’appareil n'est pas dans la position correcte.

Confirmez la position de l'appareil en vérifiant que le bouton d'acquittement est sorti.

La manivelle est restée dans le châssis.

Enlevez la manivelle et rangez-la dans son logement.

Verrouillage de l'appareil impossible dans les positions Embroché, Test, Débroché.

Le verrouillage Toute position n'est pas activé.

Adaptez le mécanisme de verrouillage du châssis de manière à pouvoir verrouiller celui-ci dans n'importe quelle position.

L’appareil n'est pas dans la position correcte.

Validez la position de l'appareil en vérifiant que le bouton d'acquittement est sorti.

La manivelle est restée dans le châssis.

Enlevez la manivelle et rangez-la dans son logement.

Introduction de la manivelle impossible pour débrocher ou embrocher l'appareil.

Les rails ne sont pas complètement rentrés.

Poussez les rails jusqu'aux butées.

Extraction impossible du rail droit (châssis seul) ou de l'appareil.

La manivelle est restée dans le châssis.

Enlevez la manivelle et rangez-la dans son logement.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.