DOCA0100FR-08

Verrouillage porte ouverte VPOC

Description

Si ce verrouillage est installé, un appareil MasterPacT MTZ1 débrochable ne peut être débroché ni embroché lorsque la porte de l'appareil est ouverte, car la manivelle d'embrochage ne peut être insérée.

Accessoire

Le verrouillage d'embrochage VPOC optionnel peut être installé sur le côté droit du châssis.

Pour plus d'informations sur la procédure d'installation de l'accessoire, consultez l'instruction de service sur le site Web de Schneider Electric : NVE35520

Activation du verrouillage d'embrochage

Étape

Action

1

Retirez la porte.

2

Insérez le verrouillage porte ouverte.

3

Vérifiez que la manivelle ne peut être insérée dans l'ouverture d'embrochage lorsque la porte de l'appareil est ouverte.

4

Remettez la porte en place.

5

Vérifiez que la manivelle peut être insérée dans l'ouverture d'embrochage lorsque la porte de l'appareil est fermée.

Désactivation du verrouillage d'embrochage

Étape

Action

1

Tirez sur le verrouillage d'embrochage pour le faire sortir.

2

Vérifiez que la manivelle peut être insérée dans l'ouverture d'embrochage, que la porte de l'appareil soit ouverte ou fermée.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?