DOCA0100FR-08

Réarmement du disjoncteur

Conditions de réarmement

Après un déclenchement, il faut réarmer le disjoncteur avant de le fermer.

Le réarmement est possible dans tout mode de contrôle.

Réarmement du disjoncteur

Le réarmement du disjoncteur peut être effectuer de différentes façons, selon sa configuration et ses accessoires :

Type de réarmement

Accessoires

Action de réarmement

Mécanique, à l'aide du bouton bleu de réarmement après déclenchement

Enfoncez le bouton bleu de réarmement après déclenchement situé sur à l’avant du disjoncteur. Cette action de réarmement est toujours possible. En enfonçant le bouton bleu de réarmement après déclenchement, vous réarmez le contact de signalisation défaut électrique SDE, ce qui permet la fermeture du disjoncteur.

Automatique (option de réarmement automatique RAR)

  • Déclencheur voltmétrique de fermeture XF, communicant ou standard

  • Module d'isolation

  • Motoréducteur MCH

Après un déclenchement, le réarmement automatique RAR permet de fermer le disjoncteur sans actionner le bouton bleu de réarmement après déclenchement. L'utilisation du déclencheur voltmétrique de fermeture XF est obligatoire avec cette option.

Le témoin mécanique et le contact de signalisation défaut électrique SDE restent en position Défaut détecté.

Pour réinitialiser le contact de signalisation défaut électrique SDE et le témoin mécanique, enfoncez le bouton bleu de réarmement après déclenchement.

Electrique avec bouton-poussoir externe

  • Bouton-poussoir externe câblé par l'utilisateur

  • Réarmement à distance électrique RES

  • Déclencheur voltmétrique de fermeture XF, communicant ou standard

  • Module d'isolation

  • Motoréducteur MCH

Actionnez le bouton-poussoir externe connecté au réarmement à distance électrique RES via le bornier client.

L'utilisation d'un déclencheur voltmétrique de fermeture XF est obligatoire dans ce cas.

Le réarmement à distance électrique RES réarme le contact de signalisation défaut électrique SDE et le témoin mécanique, et permet la fermeture du disjoncteur.

NOTE: La réinitialisation électrique à distance de RES n'est pas compatible avec l'option SDE2.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.