DOCA0100FR-08

Opérations de mise en service

@writer: This topic is present in MTZ1 and MTZ2-3 (Commissioning). Any changes made will be made in all these guides.

Présentation

Les tests à effectuer lors de la mise en service d'un appareil MasterPacT MTZ sont décrits dans cette section :

  • Vérifications fonctionnelles

  • Vérification du motoréducteur MCH (le cas échéant)

  • Vérification des contacts programmables M2C et du module IO (le cas échéant)

  • Vérification du module de commutation ESM ERMS (le cas échéant)

  • Vérification de la continuité électrique

  • Vérification de l'isolation haute tension

  • Vérification de l'état du voyant Ready sur MicroLogic X

  • Vérification du mécanisme de déclenchement à l'aide du logiciel EcoStruxure Power Commission

  • Test du mécanisme de déclenchement avec le bouton de test (unités de contrôle MicroLogic 6.0 X ou 7.0 X)

  • Test automatique de la courbe de déclenchement avec le logiciel EcoStruxure Power Commission

Ne faites que les tests obligatoires, selon le type de MasterPacT MTZ et les fonctions installées, et consignez les résultats sur le formulaire de test. Dans l'éventualité d'une non-conformité, le résultat doit être consigné et l'appareil MasterPacT MTZ ne doit pas être mis en service.

Vérifications fonctionnelles

Suivez cette procédure pour vérifier le fonctionnement de l'appareil MasterPacT MTZ et consignez les résultats sur le formulaire de test.

Etape

Action

1

Armez manuellement le mécanisme en abaissant la poignée d'armement du ressort d'accumulation d'énergie.

2

Fermez l'appareil. Vérifiez la fermeture de l'appareil dans les différents modes de contrôle et par les différents moyens d'ouverture disponibles.

3

Ouvrez l'appareil. Vérifiez l'ouverture de l'appareil dans les différents modes de contrôle et par les différents moyens d'ouverture disponibles.

Si l'appareil ne se ferme pas ou ne s'ouvre pas, reportez-vous à la section Dépannage.

Vérification du motoréducteur MCH (le cas échéant)

Suivez cette procédure pour vérifier le fonctionnement du motoréducteur MCH et consignez les résultats sur le formulaire de test.

Etape

Action

1

Coupez l'alimentation du motoréducteur MCH.

2

Effectuez un cycle ouverture/fermeture/ouverture pour désarmer le mécanisme.

3

Avec l'appareil en position Ouvert et le mécanisme désarmé, vérifiez la continuité électrique entre les bornes B1 et B2 et la non-continuité électrique entre les bornes B1 et B3.

4

Armez manuellement le mécanisme.

5

Rétablissez l'alimentation électrique du motoréducteur MCH. L’appareil se ferme et le mécanisme s’arme automatiquement.

6

Vérifiez la continuité électrique entre les bornes B1 et B3.

7

Faites fonctionner l'appareil plusieurs fois pour vérifier que le mécanisme de ressort d'accumulation d'énergie se réarme automatiquement après chaque opération de fermeture.

Vérification des contacts programmables M2C et du module IO (le cas échéant)

Suivez cette procédure pour contrôler le fonctionnement des entrées et sorties, et consignez les résultats sur le formulaire de test.

Etape

Action

1

Raccordez un PC exécutant le logiciel EcoStruxure Power Commission par câble sur le port mini USB situé en face avant de l'unité de contrôle MicroLogic X.

2

Forcez l'état des deux entrées des contacts programmables M2C et vérifiez que le fonctionnement est correct.

3

Forcez l'état des six entrées numériques et des trois sorties du ou des deux module(s) IO de l'IMU pour vérifier le câblage du disjoncteur. Contrôlez le fonctionnement.

Vérification du module de commutation ERMS ESM (le cas échéant)

Suivez cette procédure pour vérifier le fonctionnement du module de commutation ERMS (ESM) et consignez les résultats sur le formulaire de test.

Etape

Action

1

Assurez-vous que l'unité de contrôle MicroLogic X est alimentée en permanence par une source 24 V CC.

2

Connectez le module de commutation ERMS (ESM) à un commutateur externe avec alimentation 24 V CC ou 24-120 V CA.

3

Activez la fonction ERMS en positionnant le commutateur externe sur Enclencher. Vérifiez que les événements suivants se produisent :

  • Le voyant ERMS situé sur la face avant de l'unité de contrôle MicroLogic X s'allume en bleu.

  • L'afficheur de l'unité de contrôle MicroLogic X est allumé avec un rétroéclairage bleu.

  • Le message "ERMS enclenché" est affiché sur l'écran de l'unité de contrôle MicroLogic X.

4

Désactivez la fonction ERMS en positionnant le commutateur externe sur Désenclencher et vérifiez au bout de 3 secondes que l'unité de contrôle MicroLogic X revient à son état d'origine.

Vérification de la continuité électrique

Suivez cette procédure pour vérifier la continuité électrique à l'aide d'un multimètre ou d'un testeur de continuité, et consignez les résultats dans le formulaire de test.

Etape

Action

1

Fermez l'appareil.

2

Vérifiez la continuité électrique entre les borniers supérieur et inférieur, et ce pour chaque phase :

  • Appareil fixe : sur les borniers

  • Appareil débrochable : sur les borniers du châssis, appareil embroché

Vérification de l'isolation haute tension

Des tests diélectriques sont effectués pour vérifier l'isolation entre les phases, et l'isolation entre chaque phase et la terre. L'équipement utilisé pour mener ces tests crée une tension de fort potentiel (des milliers de volts) pour vérifier l'intégrité diélectrique ou l'intégrité de l'isolation.

S'il est inclus dans l'unité de contrôle MicroLogic X, le module d'alimentation en tension (VPS) connecte et déconnecte l'unité de contrôle aux connexions de tension du disjoncteur.

Avant d’effectuer des tests d’isolation haute tension, placez le module VPS en position Débroché et débranchez tous les câbles du port mini USB situé en face avant de l'unité de contrôle MicroLogic X. Pour plus d'informations sur le débrochage du VPS, consultez l'instruction de service sur le site Web Schneider Electric : NVE40741.

ATTENTION
DÉTÉRIORATION DU MODULE VPS
Avant de réaliser un test diélectrique sur l'équipement, débranchez le module VPS en tirant dessus pour le mettre en position Débroché.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.

Suivez cette procédure pour contrôler la résistance d'isolation et consignez les résultats sur le formulaire de test.

Etape

Action

1

Débrochez le module VPS et débranchez tous les câbles du port mini USB situé en face avant de l'unité de contrôle MicroLogic X.

2

Fermez l'appareil MasterPacT MTZ.

3

A l'aide d'un appareil de mesure 500 Vcc, mesurez la résistance d'isolation entre une phase et les deux autres phases mises à la terre. Répétez l'opération pour chaque phase.

4

Ouvrez l'appareil MasterPacT MTZ en actionnant le bouton-poussoir d'ouverture.

5

A l'aide d'un appareil de mesure 500 Vcc, mesurez la résistance d'isolation entre une phase et la terre (les autres phases sont à la terre). Répétez l'opération pour chaque phase.

6

Vérifiez que la résistance d'isolation est à chaque fois supérieure à 5 MΩ. Si vous n'obtenez pas ce résultat, contactez votre technicien de maintenance Schneider Electric.

Vérification de la batterie interne MicroLogic X

Suivez cette procédure pour vérifier le fonctionnement de la batterie interne MicroLogic X.

Etape

Action

1

Appuyez sur le bouton de test/acquittement pendant moins de 3 secondes pour tester la batterie interne.

2

Vérifiez que les quatre voyants de cause de déclenchement s'éteignent pendant une seconde puis s'allument pendant deux secondes.

Si les quatre voyants de cause de déclenchement :

  • Clignotent de façon séquentielle pendant deux secondes : la batterie est presque en fin de vie. Remplacez la batterie.

    Pour plus d'informations sur le remplacement et l'installation de la batterie interne, consultez l'instruction de service disponible sur le site Web de Schneider Electric : NHA57283.

  • Ne s'alllument pas : vérifiez que la sécurité de la batterie a été retirée. Si c'est le cas, remplacez la batterie.

    Si la sécurité de la batterie est en place, retirez-la comme indiqué dans l'instruction de service du disjoncteur. Reportez-vous aux Documents à consulter au début de ce guide.

Vérification de l'état du voyant MicroLogic X Ready

Suivez cette procédure pour contrôler le fonctionnement de l'unité de contrôle MicroLogic X et consignez les résultats sur le formulaire de test.

Etape

Action

1

Alimentez l'unité de contrôle MicroLogic X, par exemple en raccordant un PC ou un Mobile Power Pack au port mini USB situé en face avant.

2

Vérifiez que le voyant Ready du MicroLogic X clignote en vert.

Le voyant Ready clignote en vert pour indiquer que :

  • Les capteurs sont correctement câblés.

  • Le mécanisme de déclenchement fonctionne correctement.

  • L'unité de contrôle MicroLogic X fonctionne correctement.

3

Si le voyant Ready n'est pas vert clignotant, reportez-vous à la section Situations critiques.

Vérification du mécanisme de déclenchement à l'aide du logiciel EcoStruxure Power Commission

Suivez cette procédure pour contrôler le mécanisme de déclenchement du disjoncteur et consignez les résultats dans le formulaire de test.

Etape

Action

1

Fermez le disjoncteur.

2

Raccordez un PC exécutant le logiciel EcoStruxure Power Commission par câble sur le port mini USB situé en face avant de l'unité de contrôle MicroLogic X.

3

Dans le logiciel EcoStruxure Power Commission, sélectionnez le disjoncteur et connectez-vous à lui.

4

Forcez le déclenchement du disjoncteur en cliquant sur le bouton Forcer le déclenchement dans l'écran EcoStruxure Power Commission. Cette action est protégée par un mot de passe.

5

Vérifiez que le disjoncteur est ouvert.

6

Vérifiez que le bouton bleu de réarmement après déclenchement est sorti.

7

Vérifiez que le voyant Isd/Ii est allumé.

8

Vérifiez que les contacts SDE ont basculé.

9

Après les tests, réarmez le disjoncteur.

Test du mécanisme de déclenchement avec le bouton de test (unités de contrôle MicroLogic 6.0 X et 7.0 X)

Suivez cette procédure pour tester le mécanisme de déclenchement du disjoncteur lorsqu'il est équipé d'une unité de contrôle MicroLogic 6.0 X ou 7.0 X et consignez les résultats sur le formulaire de test.

Etape

Action

1

Fermez le disjoncteur.

2

A l'aide d'un tournevis fin, enfoncez brièvement (< 1s) le bouton de test de l'unité de contrôle.

3

Vérifiez que le disjoncteur est ouvert.

4

Vérifiez que le bouton bleu de réarmement après déclenchement est sorti.

5

Vérifiez que le voyant Ig/IΔn est allumé.

6

Vérifiez que les contacts SDE ont basculé.

7

Après les tests, réarmez le disjoncteur.

Test automatique de la courbe de déclenchement avec le logiciel EcoStruxure Power Commission

Suivez cette procédure pour exécuter le test automatique de la courbe de déclenchement et consignez les résultats sur le formulaire de test.

Etape

Action

1

Fermez le disjoncteur.

2

Si l'appareil est équipé d'un déclencheur voltmétrique à manque de tension MN, connectez-le à l'alimentation avec sa tension nominale ou retirez le déclencheur voltmétrique MN.

3

Raccordez un PC exécutant le logiciel EcoStruxure Power Commission par câble sur le port mini USB situé en face avant de l'unité de contrôle MicroLogic X.

4

Dans le logiciel EcoStruxure Power Commission, sélectionnez le disjoncteur et connectez-vous à lui.

5

Dans la section Vérification de l'équipement, cliquer sur l'onglet Equipement.

6

Sélectionnez la section Test de déclenchement automatique.

7

Sélectionnez Points de test préconfigurés.

8

Choisissez la protection contre les surintensités à tester.

9

Cliquez sur Exécuter le test.

10

Vérifiez que le disjoncteur se déclenche.

11

Vérifiez que le bouton bleu de réarmement après déclenchement est sorti.

12

Vérifiez que le voyant de cause de déclenchement correspondant est allumé.

13

Vérifiez que les contacts SDE ont basculé.

14

Après les tests, réarmez le disjoncteur.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.