Identification de l'appareil
Identification
L'appareil MasterPacT MTZ1 peut être identifié de plusieurs manières :
-
Plaque de performance sur l'appareil
-
Code QR situé :
-
Sur la face avant de l'unité de contrôle du disjoncteur
-
Sur la face avant de l'interrupteur-sectionneur
-
-
Etiquettes d'identification sur l'appareil et le châssis
Etiquette d'identification du produit
|
Légende |
Description |
Explication |
|---|---|---|
|
A |
Code produit |
Le code produit est une ligne de code représentant la configuration complète d'un disjoncteur ou d'un interrupteur MasterPacT. Il est généré automatiquement pour chaque appareil MasterPacT après la finalisation de la configuration à l'aide de l'outil de configuration Product Selector. Le code produit apparaît sur la facture et dans les documents de livraison, ainsi que sur l'appareil MasterPacT et ses étiquettes d'emballage. Le code produit peut être saisi dans l'outil de configuration Product Selector, lequel générera la configuration complète de l'appareil MasterPacT. |
|
B |
Numéros d'identification interne Schneider Electric |
– |
|
C |
Description de l'appareil |
La description de l'appareil fournit les caractéristiques suivantes :
|
|
D |
Logos de certification |
Logos des certifications obligatoires de l'appareil. |
|
E |
Numéro de série de l'appareil |
Le numéro de série de l'appareil est codé sous la forme PPYYWWD••••, où :
Par exemple, PP242330064 est le soixante-quatrième appareil fabriqué dans l'usine PP le mercredi 5 juin 2024. |
Etiquette de vérification produit
|
Légende |
Description |
Explication |
|---|---|---|
|
F |
Numéro de série de l'appareil |
Voir description dans le tableau précédent. |
|
G |
Code de la date du test de l'appareil |
La date de test de l'appareil est codée sous la forme PPYYWWD HH:MM, où :
|
Etiquette de tensions des accessoires
Plaque de performance
La plaque de performance comportant les informations concernant l'appareil est située sur le capot de l'appareil.
Code QR
Lorsque le code QR situé en face avant d'un appareil MasterPacT MTZ est scanné avec un smartphone exécutant un lecteur de code QR et connecté à Internet, la page d'accueil Go2SE s'affiche. Cette page affiche des informations sur l'appareil et une liste de menus.