Détrompeur
Description
Le détrompeur évite l'installation d'un appareil MasterPacT MTZ1 dans un châssis aux caractéristiques incompatibles.
Le détrompeur offre 35 combinaisons sélectionnables afin qu'un appareil ne puisse être monté que dans un châssis présentant la même combinaison.
Accessoire
L'utilisation d'un détrompeur est optionnelle. Un seul détrompeur est nécessaire par appareil.
Pour plus d'informations sur l'installation de l'accessoire, consultez l'instruction de service disponible sur le site Web de Schneider Electric : NVE35465
Emplacement du détrompeur
Le schéma qui suit montre l'emplacement des deux parties du détrompeur, sur le châssis et l'appareil respectivement .

La combinaison sélectionnée sur le châssis doit correspondre à celle choisie sur l'appareil (voir le tableau suivant). Par exemple, la combinaison 12 sur le châssis correspond à la combinaison CDE sur l'appareil.
La partie du détrompeur située sur le châssis est numérotée 1, 2, 3, 4, 5.
La partie du détrompeur située sur l'appareil est numérotée A, B, C, D, E.
Combinaisons recommandées
Les combinaisons recommandées sont les suivantes :
|
Combinaison sur le châssis |
Combinaison sur l'appareil |
Combinaison sur le châssis |
Combinaison sur l'appareil |
|---|---|---|---|
|
45 |
ABC |
15 |
BCD |
|
35 |
ABD |
14 |
BCE |
|
34 |
ABE |
145 |
BC |
|
345 |
AB |
13 |
BDE |
|
25 |
ACD |
135 |
BD |
|
24 |
ACE |
134 |
BE |
|
245 |
CA |
12 |
CDE |
|
23 |
ADE |
125 |
CD |
|
235 |
AD |
124 |
CE |
|
234 |
AE |
123 |
DE |

TechPub writer: update graphic above once updated IS is available.