DOCA0100FR-08

Réarmer le disjoncteur après un déclenchement provoqué par un incident détecté par les autotests MicroLogic X

Séquence de réarmement

Le tableau suivant présente la séquence d'actions à accomplir après un déclenchement dû à un incident détecté par l'unité de contrôle MicroLogic X. Chaque action est expliquée en détail dans les paragraphes qui suivent.

Etape

Action

1

Identifiez la cause de déclenchement.

2

Appuyez sur OK pour afficher les détails de la cause de déclenchement sur l'écran d'affichage :

  • Un code identifiant la cause du déclenchement

  • Un message décrivant la cause de l'incident

  • La date et l'heure de survenue de l'incident

3

Consultez la liste d'incidents possibles détectés et effectuez les actions recommandées pour redémarrer après le déclenchement.

4

Appuyez sur OK pour acquitter le déclenchement et revenir au menu Accueil.

5

Réarmez le disjoncteur.

6

Maintenez le bouton Test/acquittement enfoncé pendant 3 secondes pour réinitialiser les événements verrouillés. Les voyants de cause de déclenchement et le voyant de service s'éteignent.

7

Lorsque le disjoncteur est prêt à être fermé, refermez-le.

Identification de la cause de déclenchement

Voyant Ready

Voyant de service

Ecran d'affichage MicroLogic X

Voyants de cause de déclenchement

Description

Le voyant Ready est éteint.

Le voyant de service est rouge fixe.

Tous les voyants sont allumés.

Incident majeur de l'unité de contrôle MicroLogic X détecté lors d'un auto-test.

Le voyant Ready est vert clignotant.

Le voyant de service est éteint.

Le voyant Op. est allumé.

Incident détecté au niveau du disjoncteur pendant l'auto-test.

Actions recommandées après un déclenchement dû à un incident de MicroLogic X

07/2020: Events are conform to EventCensus 6.78 (08/2019), and latest events to EventCensus 6.89. Text in ‘Trip message’ column below = text in ‘eHMI Description’ in EventCensus XLS file.

07/2020: FYI: if text in ‘Trip message’ column below is different from ‘eHMI Description’ in EventCensus XLS file, it can be because the EventCensus ‘eHMI Description’ has evolved since the last update or it was decided (requester: Marketer JLeconte) to keep a more descriptive text (e.g. avoid abbreviations) for clearer understanding.

Le tableau suivant indique l’action à effectuer en fonction du message de déclenchement.

Pour plus d'informations, consultez les messages d'événement dans le document DOCA0102•• MasterPacT MTZ - Unité de contrôle MicroLogic X - Guide utilisateur.

Code

Message de déclenchement

Description

Action recommandée

0x1400

0x1404

0x1405

0x1406

0x1416

Dysfonctionnement majeur du test de l'unité de contrôle

L'auto-test de l'unité de contrôle a détecté un dysfonctionnement majeur de celle-ci.

NOTE: Selon le dysfonctionnement détecté, le disjoncteur se déclenche ou ne se déclenche pas.

Prévoyez de remplacer l'unité de contrôle MicroLogic X.

0x1402

Capteur de courant interne déconnecté

L'auto-test de l'unité de contrôle a détecté qu'un capteur interne du disjoncteur a été déconnecté.

Prévoyez de remplacer l'unité de contrôle MicroLogic X.

0x1403

ENCT déconnecté

L'auto-test de l'unité de contrôle a détecté que le capteur de courant neutre externe du disjoncteur a été débroché.

Vérifiez la connexion du capteur de courant neutre externe (ENCT).

0x6407

Déclenchement auto-diagnostic

Le disjoncteur s'est déclenché suite à un résultat non valide du microprocesseur de l'unité de contrôle (Asic).

Prévoyez de remplacer l'unité de contrôle MicroLogic X.

0x641F

Remplacer le disjoncteur. Auto-diagnostic

Le disjoncteur s'est déclenché suite à un dysfonctionnement majeur d'un ou deux capteurs d’alimentation internes du disjoncteur.

Remplacez le disjoncteur.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.