DOCA0100FR-08

Diagnostiquer les alarmes

@writer: This topic is shared in MTZ1 and MTZ2/3 user guides . Any changes made will be made in all these guides.

Séquence de diagnostic

Le tableau suivant décrit la séquence d'actions nécessaires après que l'unité de contrôle MicroLogic X a détecté une alarme. Chaque action est expliquée en détail dans les paragraphes qui suivent.

Etape

Action

1

Identifiez l'alarme détectée.

2

Appuyez sur OK pour afficher les détails de l'alarme détectée sur l'écran d'affichage :

  • Un message d'alarme.

  • La date et l'heure de survenue de l'alarme.

3

Consultez la liste des messages d'alarme des tableaux suivants et effectuez les actions recommandées.

4

Appuyez sur OK pour acquitter l’alarme et revenir au menu Accueil.

5

Maintenez le bouton Test/acquittement enfoncé pendant 3 secondes pour réinitialiser les événements verrouillés. Les voyants de cause de déclenchement et le voyant de service s'éteignent.

Identifier l'alarme détectée

L'unité de contrôle MicroLogic X signale les alarmes à l'aide :

  • Du voyant Ready (vert clignotant ou éteint)

  • Du voyant de service (rouge ou orange)

  • D'un écran d'alarme qui s'affiche (rouge ou orange)

Deux niveaux d'alarme peuvent être détectés et signalés par la couleur du voyant de service :

  • Rouge pour les alarmes de sévérité haute

  • Orange pour les alarmes de sévérité moyenne

Voyant Ready

Voyant de service

Ecran d'affichage MicroLogic X

Voyants de cause de déclenchement

Description

Voyant Ready vert clignotant ou voyant Ready éteint.

Le voyant de service est rouge fixe.

Tous les voyants sont éteints ou tous allumés.

Alarme de sévérité haute

Le voyant Ready est vert clignotant.

Le voyant de service est orange fixe.

Tous les voyants sont éteints.

Alarme de sévérité moyenne

Action recommandée après détection d'alarmes de sévérité haute

Le tableau suivant indique l’action à effectuer en fonction du message de l’alarme.

Pour plus d'informations, consultez les messages d'événement dans la documentation DOCA0102•• MasterPacT MTZ - Unité de contrôle MicroLogic X - Guide utilisateur indiquée dans la section Documents à consulter au début de ce guide.

Code

Message d'alarme

Description de l'alarme

Action recommandée

0x1400

0x1404

0x1405

0x1406

0x1416

Dysfonctionnement majeur du test de l'unité de contrôle

L'auto-test de l'unité de contrôle a détecté un dysfonctionnement majeur de celle-ci.

NOTE: Selon le dysfonctionnement détecté, l'appareil se déclenche ou ne se déclenche pas.

Prévoyez de remplacer l'unité de contrôle MicroLogic X.

0x1408

Détecteur de fuite à la terre (Vigi) déconnecté

L'auto-test de l'unité de contrôle a détecté la déconnexion d'un capteur de fuite de terre (Vigi) du disjoncteur.

Vérifiez la connexion du capteur de protection différentielle externe (Vigi).

0x1409

Erreur de lecture Calibreur / Performeur

L'unité de contrôle ne parvient pas à lire la valeur du calibreur.

Vérifiez les connexions de calibreur et de performeur. Si la connexion est correcte mais que l'échec se reproduit, remplacez la connexion calibreur/performeur ou l'unité de contrôle.

0x1413

Echec déclenchement du test I∆n/Ig

La fuite à la terre (I∆n)/terre (Ig) n'a pas déclenché.

Relancez le test. En cas de nouvel échec, remplacez l'unité de contrôle.

0x1430

Protection par défaut réinit. si redémarrage !

Si l'unité de contrôle est mise hors tension suite à un incident, les paramètres de protection par défaut seront rétablis lors du prochain redémarrage de l'unité.

Mettez à jour le micrologiciel de l'unité de contrôle MicroLogic X avec le logiciel EcoStruxure Power Commission. Sinon, prévoyez de remplacer l'unité de contrôle MicroLogic X

0x1442

Usure des contacts > 100 %. Remplacez le disjoncteur

L'indicateur d'usure des contacts a atteint le seuil de 100 %.

Remplacez le disjoncteur. Consultez l’Interprétation de l’usure des contacts sur Application EcoStruxure Power Device pour estimer la capacité d’isolement du disjoncteur, de résistance à la charge nominale, de fonctionnement, et de déclenchement.

0x1444

Nombre de manœuvres maximum atteint

Le disjoncteur a atteint le nombre maximal de manœuvres.

Remplacez le disjoncteur.

0x1446

La Micrologic a atteint sa durée de vie maxi

L'unité de contrôle MicroLogic a atteint 15 ans de sa durée de vie

Remplacez l'unité de contrôle MicroLogic X

0x1451

MCH a atteint le nombre maximum d'opérations

Le motoréducteur MCH a atteint le nombre maximum de manoeuvres.

Remplacez le MCH.

0x1453

La bobine MX1 a atteint le nombre maxi d'opérations

Le déclencheur voltmétrique MX1 a atteint le nombre maximal d'opérations.

Remplacez le déclencheur voltmétrique MX1.

0x1455

La bobine XF a atteint le nombre maxi d'opérations

Le déclencheur voltmétrique XF a atteint le nombre maximal d'opérations.

Remplacez le déclencheur voltmétrique XF.

0x1457

La bobine MN a atteint le nombre maxi d'opérations

Le déclencheur voltmétrique à manque de tension MN a atteint le nombre maximal d'opérations.

Remplacez le déclencheur voltmétrique à manque de tension MN.

0x1459

La bobine MX2 a atteint le nombre maxi d'opérations

Le déclencheur voltmétrique MX2 a atteint le nombre maximal d'opérations.

Remplacez le déclencheur voltmétrique MX2.

0x150F

Remplacer le disjoncteur.

L'auto-test de l'unité de commande a détecté le dysfonctionnement de tous les capteurs d’alimentation internes du disjoncteur.

Remplacez le disjoncteur.

0x1510

Remplacez le disjoncteur. Tsd forcé sur 0.

L'auto-test de l'unité de commande a détecté le dysfonctionnement de tous les capteurs d’alimentation internes du disjoncteur. Le Tsd est forcé sur 0.

Remplacez le disjoncteur.

0x1511

Prévoyez de remplacer le disjoncteur.

L'auto-test de l'unité de commande a détecté le dysfonctionnement d'un ou deux capteurs d’alimentation internes du disjoncteur.

Prévoyez de remplacer le disjoncteur.

0x1512

Remplacement du disjoncteur.

L'auto-test de l'unité de commande a détecté un dysfonctionnement majeur d'un ou deux capteurs d’alimentation internes du disjoncteur.

Remplacez le disjoncteur.

Pour plus d'informations sur le nombre maximal d'opérations pour chaque composant, consultez la documentation DOCA0099•• MasterPacT MTZ - Interrupteurs-sectionneurs et disjoncteurs IEC avec unité de contrôle MicroLogic X - Guide de maintenance indiquée dans la section Documents à consulter au début de ce guide.

Contactez votre technicien de maintenance Schneider Electric pour plus d'informations sur les personnes autorisées à effectuer les actions recommandées.

Action recommandée après une alarme de sévérité moyenne

Le tableau suivant indique l’action à effectuer en fonction du message de l’alarme.

Pour plus d'informations, consultez les messages d'événement dans la documentation DOCA0102•• MasterPacT MTZ - Unité de contrôle MicroLogic X - Guide utilisateur indiquée dans la section Documents à consulter au début de ce guide.

Code

Message d'alarme

Description de l'alarme

Action recommandée

0x03F5

Pré-alarme Ir (I > 90 % Ir)

La préalarme de protection long retard a été activée : au moins un des courants de phase ou neutre est supérieur à 90 % de Ir. Le disjoncteur fonctionne très près du seuil Ir.

Vérifiez la charge.

0x0D00

Incompatibilité matérielle critique entre modules IMU

Une incompatibilité matérielle majeure entre les modules installés les rend inopérants.

Déterminez le module en incompatibilité matérielle critique avec le menu du micrologiciel du logiciel EcoStruxure Power Commission. Remplacez ce module.

0x0D01

Incompatibilité logicielle critique entre modules IMU

Une incompatibilité logicielle majeure entre les modules ULP installés les rend inopérants.

Déterminez le module en incompatibilité micrologicielle critique avec le logiciel EcoStruxure Power Commission. Mettez à jour ce module.

0x0D02

Incompatibilité matérielle non critique (IMU)

Une incompatibilité matérielle mineure entre les modules installés les empêche de fonctionner correctement.

Déterminez le module en incompatibilité matérielle non critique avec le menu du micrologiciel du logiciel EcoStruxure Power Commission. Prévoyez un remplacement de module.

0x0D03

Incompatibilité logicielle non critique (IMU)

Une incompatibilité logicielle mineure entre les modules installés les empêche de fonctionner correctement.

Déterminez le module en incompatibilité micrologicielle non critique avec le logiciel EcoStruxure Power Commission. Prévoyez la mise à jour du module.

0x0D06

Configuration - erreur : paramètres doubles ou inhibition de la commande de fermeture

Il y a une erreur de déclaration entre le module IO et l'unité de contrôle.

Corrigez l’erreur de configuration avec le logiciel EcoStruxure Power Commission :

  • Erreur de configuration double réglage :

    1. Réglez Mode commutat sur IO - 1 fil ou IO - 2 fils.

    2. Définissez le module IO avec l'affectation de double réglage.

  • Erreur de configuration de la commande d'inhibition de fermeture :

    1. Activez l'option Autoriser le contrôle par entrée numérique pour la fermeture du disjoncteur.

    2. Définissez le module IO avec Activer/inhiber la commande de fermeture.

0x0D08

Conflit d'adresse entre les modules

L'auto-test de l'unité de contrôle a détecté la présence inattendue d'un module IO2 alors que IO1 n'est pas présent.

Si deux modules IO sont installés dans le système, assurez-vous que l'un d'eux est configuré comme IO#1 et l'autre comme IO#2.

0x0D09

Incompatibilité entre les micrologiciels UC

L'auto-test de l'unité de contrôle a détecté une incompatibilité entre les versions de micrologiciel des processeurs de l'unité de contrôle.

Vérifiez la version du micrologiciel de l'unité de contrôle MicroLogic X avec le logiciel EcoStruxure Power Commission. Si ce n’est pas la plus récente, mettez à jour le micrologiciel de l’unité de contrôle MicroLogic X.

0x0D0A

Configuration usine d'UC non valide #1

La configuration d'usine de l'unité de contrôle n'est pas valide.

Prévoyez de remplacer l'unité de contrôle MicroLogic X.

0x0D0C

Config. incompatible IO et CU - Inhibition prot.opt.

Une erreur de déclaration a été détectée entre le module IO et l'unité de contrôle pour l'inhibition des fonctions de protection optionnelles.

Corrigez l’erreur de configuration avec le logiciel EcoStruxure Power Commission :

  • Si vous souhaitez que l'inhibition de la protection en option soit contrôlée par le module IO, raccordez un module IO avec affectation de protection appropriée.

  • Si vous ne voulez pas que l'inhibition de la protection en option soit contrôlée par le module IO, raccordez un module IO sans l'affectation correspondante.

0x0D0D

Config. incompatible IO et CU - Sélection du mode Local/Remote

Il y a une erreur de déclaration entre le module IO et l'unité de contrôle pour l'affectation du mode local/distant.

Corrigez l’erreur de configuration avec le logiciel EcoStruxure Power Commission :

  • Si vous souhaitez que le mode L/R (local/distant) soit contrôlé par le module IO, connectez un module IO avec l'affectation du mode L/R.

  • Si vous ne souhaitez pas que le mode L/R (local/distant) soit contrôlé par le module IO, connectez un module IO sans affectation du mode L/R.

0x0D0E

Incompatibilité entre l'affichage et MicroLogic

L'auto-test de l'unité de contrôle a détecté une incompatibilité entre la version matérielle de l’écran d’affichage et la version du micrologiciel de l'unité de contrôle.

Remplacez l'écran d'affichage intégré.

0x1108

Protection modifiée par la communication

Les paramètres de protection ont été modifiés par la communication via le contrôleur distant, le logiciel EcoStruxure Power Commission ou Application EcoStruxure Power Device.

Aucune action requise, pour information uniquement.

0x1120

Perte du module IO 1

L'unité de contrôle a perdu la communication avec le module IO1.

Vérifiez l'alimentation du module IO1. Vérifiez le raccordement du câble ULP.

0x1121

Perte du module IO 2

L'unité de contrôle a perdu la communication avec le module IO2.

Vérifiez l'alimentation du module IO2. Vérifiez le raccordement du câble ULP.

0x1122

Perte du module EIFE ou IFE

L'unité de contrôle a perdu la communication avec le module EIFE ou IFE.

Vérifiez l'alimentation du module EIFE ou IFE. Vérifiez le raccordement du câble ULP.

0x1123

Perte du module IFM

L'unité de contrôle a perdu la communication avec le module IFM.

Vérifiez l'alimentation du module IFM. Vérifiez le raccordement du câble ULP.

0x112C

Echec de la mise à jour du micrologiciel de l'unité de commande

La mise à jour du micrologiciel de l'unité de contrôle a échoué.

Relancez la procédure de mise à jour. Si le message s’affiche à nouveau, prévoyez de remplacer l'unité de contrôle MicroLogic X.

0x1471

0x1472

Auto-test de l'unité de contrôle

L'auto-test de l'unité de contrôle a détecté un résultat non valide dont l'impact est mineur.

Prévoyez de remplacer l'unité de contrôle MicroLogic X.

0x147B

Dysfonction de l'écran ou de la comm. sans fil

L'auto-test de l'unité de contrôle a détecté un écran d'affichage ou une communication sans fil non valide.

Prévoyez de remplacer l'écran intégré, lequel contient l'antenne sans fil.

0x1411

Mesure non valide et protection optionnelle 1

L'auto-test de l'unité de contrôle a détecté un résultat non valide d'impact mineur dans ses fonctions de mesure et d'autres fonctions de protection.

Prévoyez de remplacer l'unité de contrôle MicroLogic X.

0x1414

0x1415

Dysfonctionnement NFC

L'auto-test de l'unité de contrôle a détecté une connexion NFC non valide.

Prévoyez de remplacer l'écran intégré, lequel contient l'antenne sans fil.

0x1422

Communication Bluetooth non valide

L'auto-test de l'unité de contrôle a détecté l'absence de communication Bluetooth Low Energy.

Prévoyez de remplacer l’écran intégré.

0x1433

Remplacer la pile interne

La pile lithium fournit une tension inférieure à 3 V et doit être remplacée.

Remplacez la pile interne.

0x1434

Erreur interne du micrologiciel

L'auto-test de l'unité de contrôle a détecté un incident interne sur le micrologiciel.

Mettez à jour le micrologiciel de l'unité de contrôle MicroLogic X avec le logiciel EcoStruxure Power Commission.

0x1438

Perte de la tension principale et disjoncteur fermé

Le disjoncteur est fermé mais aucune tension n'est détectée.

Vérifiez la tension principale sur le jeu de barres.

0x1440

Usure des contacts > 60 %. Vérifier les contacts

L'indicateur d'usure des contacts a atteint ou dépassé le seuil de 60 %.

Inspectez visuellement la chambre de coupure et les contacts principaux lors de la prochaine maintenance planifiée. Consultez l’Interprétation de l’usure des contacts sur Application EcoStruxure Power Device pour estimer la capacité d’isolement du disjoncteur, de résistance à la charge nominale, de fonctionnement, et de déclenchement.

0x1441

Usure des contacts > 95 %. Prévoir le remplacement

L'indicateur d'usure des contacts a atteint ou dépassé le seuil de 95 %.

Prévoyez de remplacer le disjoncteur. Consultez l’Interprétation de l’usure des contacts sur Application EcoStruxure Power Device pour estimer la capacité d’isolement du disjoncteur, de résistance à la charge nominale, de fonctionnement, et de déclenchement.

0x1443

La durée de vie du disjoncteur est au-dessous du seuil d'alarme

Le disjoncteur a atteint 80 % du nombre maximal de manœuvres.

Prévoyez de remplacer le disjoncteur. Pour affiner cette alarme théorique en prenant en compte les paramètres environmentaux, vous pouvez demander un diagnostic de vieillissement. Si l'appareil est connecté au cloud, utilisez EcoStruxure Asset Advisor pour un diagnostic de vieillissement à distance. Sinon, contactez les services Schneider Electric pour un diagnostic de vieillissement local.

0x1445

La durée de vie restante du Micrologic est inf. au seuil

L'unité de contrôle a atteint 12 ans de durée de vie

Prévoyez de remplacer l'unité de contrôle MicroLogic X. Pour affiner cette alarme théorique en prenant en compte les paramètres d'environnement, vous pouvez demander un diagnostic de vieillissement. Si l'appareil est connecté au cloud, utilisez EcoStruxure Asset Advisor pour un diagnostic de vieillissement à distance. Sinon, contactez les services Schneider Electric pour un diagnostic de vieillissement local.

0x1450

Le compteur d'opérations de chargement MCH est au-dessus du seuil d'alarme

Le motoréducteur MCH a atteint 80 % du nombre maximal d'opérations.

Prévoyez de remplacer le MCH. Consultez la date prévue du remplacement sur Application EcoStruxure Power Device.

0x1452

Le Nb d'opérations de la bobine MX1 est au dessus du seuil

Le déclencheur voltmétrique MX1 a atteint 80 % du nombre maximal d'opérations.

Prévoyez de remplacer le déclencheur voltmétrique MX1. Consultez la date prévue du remplacement sur Application EcoStruxure Power Device.

0x1454

Le Nb d'opérations de la bobine XF est au dessus du seuil

Le déclencheur voltmétrique XF a atteint 80 % du nombre maximal d'opérations.

Prévoyez de remplacer le déclencheur voltmétrique XF. Consultez la date prévue du remplacement sur Application EcoStruxure Power Device.

0x1456

Le Nb d'opérations de la bobine MN est au dessus du seuil

Le déclencheur voltmétrique à manque de tension MN a atteint 80 % du nombre maximal d'opérations.

Prévoyez de remplacer le déclencheur voltmétrique à manque de tension MN. Consultez la date prévue du remplacement sur Application EcoStruxure Power Device.

0x1458

Le Nb d'opérations de la bobine MX2 est au dessus du seuil

Le déclencheur voltmétrique MX2 a atteint 80 % du nombre maximal d'opérations.

Prévoyez de remplacer le déclencheur voltmétrique MX2. Consultez la date prévue du remplacement sur Application EcoStruxure Power Device.

0x1460

Dysfonctionnement de la bobine d'ouverture MX1

L'auto-test de l'unité de contrôle du déclencheur voltmétrique MX1 a détecté un résultat non valide d'impact mineur.

Prévoyez de remplacer le déclencheur voltmétrique MX1.

0x1461

La bobine d'ouverture MX1 n'est plus détectée

L'auto-test de l'unité de contrôle a détecté l'absence imprévue du déclencheur voltmétrique MX1.

Vérifiez le raccordement du déclencheur voltmétrique MX1.

0x1462

Dysfonctionnement de la bobine de fermeture XF

L'auto-test de l'unité de contrôle du déclencheur voltmétrique XF a détecté un résultat non valide d'impact mineur.

Prévoyez de remplacer le déclencheur voltmétrique XF.

0x1463

La bobine de fermeture XF n'est plus détectée

L'auto-test de l'unité de contrôle a détecté l'absence imprévue du déclencheur voltmétrique XF.

Vérifiez le raccordement du déclencheur voltmétrique XF.

0x1464

Dysfonctionnement de la bobine d'ouverture MN

L'auto-test de l'unité de contrôle du déclencheur voltmétrique à manque de tension MN a détecté un résultat non valide d'impact mineur.

Prévoyez de remplacer le déclencheur à manque de tension MN.

0x1465

La bobine d'ouverture MN n'est plus détectée

L'auto-test de l'unité de contrôle a détecté l'absence imprévue du déclencheur voltmétrique à manque de tension MN.

Vérifiez le raccordement du déclencheur voltmétrique à manque de tension MN.

0x1466

Perte de tension sur la bobine d'ouverture MN

Le disjoncteur s'est ouvert suite à l'absence de tension de contrôle sur le déclencheur voltmétrique à manque de tension MN.

Vérifiez la tension de commande.

0x1467

Perte de communication sur la bobine d'ouverture MN

L'unité de contrôle a perdu la communication avec le déclencheur voltmétrique à manque de tension MN.

Vérifiez la connexion interne du déclencheur voltmétrique à manque de tension MN déclencheur à manque de tension.

0x1468

Dysfonctionnement de la bobine d'ouverture MX2

L'auto-test de l'unité de contrôle du déclencheur voltmétrique MX2 a détecté un résultat non valide d'impact mineur.

Prévoyez de remplacer le déclencheur voltmétrique MX2.

0x1469

La bobine d'ouverture MX2 n'est plus détectée

L'auto-test de l'unité de contrôle a détecté l'absence imprévue du déclencheur voltmétrique MX2.

Vérifiez le raccordement du déclencheur voltmétrique MX2.

0x140F

0x1474

0x1475

0x1476

Paramètres de protection inaccessibles

L'unité de contrôle ne peut pas accéder aux paramètres de protection.

Prévoyez de remplacer l'unité de contrôle MicroLogic X.

0x1479

Dysfonction mesure et prot. Opt.

L'auto-test a détecté une mesure non valide ou une fonction de protection facultative non valide de l'unité de contrôle.

Prévoyez de remplacer l'unité de contrôle MicroLogic X.

0x6200

Dépassement seuil Ir (I > 105 % Ir)

La protection long retard a démarré : au moins un des courants de phase ou neutre est supérieur au seuil Ir. Le disjoncteur va se déclencher à la fin de la temporisation.

Aucune action requise, pour information uniquement.

0x6300

Ordre de déclenchement Ir

La protection long retard a opéré : au moins un des courants de phase ou neutre est supérieur au seuil Ir et la temporisation tr est écoulée.

Aucune action requise, pour information uniquement.

0x6301

Ordre de déclenchement Isd

La protection court retard a opéré : au moins un des courants de phase ou neutre est supérieur au seuil Isd et la temporisation tsd est écoulée.

Aucune action requise, pour information uniquement.

0x6302

Ordre de déclenchement Ii

La protection instantanée a opéré : au moins un des courants de phase ou neutre est supérieur au seuil Ii (pas de temporisation).

Aucune action requise, pour information uniquement.

0x050C

Alarme Ig

L’alarme de défaut à la terre a opéré : le courant de défaut à la terre est supérieur au seuil d'alarme Ig et la temporisation tg est écoulée.

Vérifiez l’isolement entre phase/neutre et terre

0x6303

Ordre de déclenchement Ig

La protection contre les défauts à la terre a opéré : le courant de défaut à la terre est supérieur au seuil Ig et la temporisation tg est écoulée.

Aucune action requise, pour information uniquement.

0x050D

Alarme I∆n

L'alarme de fuite à la terre a opéré : le courant différentiel est supérieur au seuil d'alarme I∆n et la temporisation d'alarme t∆n est écoulée.

Vérifiez l’isolement entre phase/neutre et terre

0x6304

Ordre de déclenchement I∆n

La protection différentielle (I∆n) a démarré : le courant de fuite à la terre est supérieur au seuil I∆n et la temporisation t∆n est écoulée.

Aucune action requise, pour information uniquement.

0x6310

Ordre déclenchement Min de U 1 phase

La protection contre les sous-tensions sur une phase a opéré : l’une des trois tensions surveillées est inférieure au seuil Vmin1.

Aucune action requise, pour information uniquement.

0x632A

Ordre déclenchement Min de U 3 phases

La protection contre les sous-tensions sur les trois phases a opéré : les trois tensions surveillées sont inférieures au seuil Vmin2.

Aucune action requise, pour information uniquement.

0x6311

Ordre déclenchement Max de U 1 phase

La protection contre les surtensions sur une phase a opéré : l’une des trois tensions surveillées est supérieure au seuil Vmax1.

Aucune action requise, pour information uniquement.

0x632B

Ordre déclenchement Max de U 3 phases

La protection contre les surtensions sur les trois phases a opéré : les trois tensions surveillées sont supérieures au seuil Vmax2.

Aucune action requise, pour information uniquement.

0x6315

Ordre déclenchement sous-fréquence

La protection contre la sous-fréquence a fonctionné : la fréquence est inférieure au seuil Fmin.

Aucune action requise, pour information uniquement.

0x6316

Ordre déclenchement surfréquence

La protection contre la sur-fréquence a fonctionné : la fréquence est supérieure au seuil Fmax.

Aucune action requise, pour information uniquement.

0x6314

Ordre déclenchement Retour de puissance

La protection contre le retour de puissance a opéré : le retour de puissance est supérieur au seuil Rp et la temporisation tRp est écoulée.

Aucune action requise, pour information uniquement.

0x6321

Ordre de déclenchement Long Retard IDMTL

La protection long retard IDMTL a opéré : au moins un des courants de phase ou neutre est supérieur au seuil IDMTL Ir et la temporisation tr IDMTL est écoulée.

Aucune action requise, pour information uniquement.

0x6323

Ordre de déclen. seuil de courant directionnel aval

La protection contre la surintensité directionnelle directe a opéré : la surintensité directionnelle aval est supérieure au seuil Ifw et la temporisation tfw est écoulée.

Aucune action requise, pour information uniquement.

0x6324

Ordre de déclen. seuil de courant directionnel amont

La protection de surintensité directionnelle inverse a opéré : la surintensité directionnelle amont est supérieure au seuil Irv et la temporisation trv est écoulée.

Aucune action requise, pour information uniquement.

0x6332

Ordre de déclenchement IDMTG Ig

La protection contre les défauts à la terre IDMTG a opéré : le courant de défaut à la terre est supérieur au seuil IDMTG Ig et la temporisation IDMTG tg est écoulée.

Aucune action requise, pour information uniquement.

0x0C04

Alarme auto-diagnostic ESM (module de commutation ERMS)

L'auto-test ESM a détecté un résultat non valide dont l'impact est mineur.

Prévoyez de remplacer le module ESM (module de commutation ERMS).

0x0C05

Perte de communication avec le module ESM (module de commutation ERMS)

L'unité de contrôle a perdu la communication avec le module ESM (module de commutation ERSM).

Prévoyez de remplacer le module ESM (module de commutation ERMS).

0x142C

Protection Ig sur mode OFF

La protection Ig (version IEC) est désactivée.

Aucune action requise, pour information uniquement.

0x142F

La dernière modification des paramètres de protection n'a pas été complètement appliquée

L'unité de contrôle n’a pas appliqué la dernière modification.

Appliquez à nouveau les paramètres de protection.

0x147C

Auto-test de protection en option non valide

L'auto-test de l'unité de contrôle des protections en option a détecté un résultat non valide d'impact mineur.

Prévoyez de remplacer l'unité de contrôle MicroLogic X.

0x6306

Fonctionnement auto-protection ultime (SELLIM)

La protection instantanée intégrée (SELLIM) fonctionne : au moins un des courants de phase ou neutre est supérieur au seuil SELLIM (sans temporisation).

Aucune action requise, pour information uniquement.

0x631D

Fonctionnement auto-protection ultime (DIN/DINF)

La protection instantanée intégrée (DIN/DINF) fonctionne : au moins un des courants de phase ou neutre est supérieur au seuil DIN/DINF (sans temporisation).

Aucune action requise, pour information uniquement.

0x1480

Programmer la maintenance de base dans un délai d'un mois

Le programme de maintenance de base doit être effectué dans un délai d'un mois

Planifiez le programme de maintenance préventive de base(1) dans un délai d'un mois. Pour planifier la maintenance, effectuer le suivi et le compte-rendu, vous pouvez utiliser l’application EcoStruxure Facility Expert.

0x1481

Programmer la maintenance standard dans un délai d'un mois

Le programme de maintenance standard doit être effectué dans un délai d'un mois

Planifiez le programme de maintenance préventive standard(1) dans un délai d'un mois. Pour planifier la maintenance, effectuer le suivi et le compte-rendu, vous pouvez utiliser l’application EcoStruxure Facility Expert.

0x1482

Programmer la maintenance constructeur dans un délai de trois mois

Le programme de maintenance du fabricant doit être effectué dans un délai de trois mois

Planifiez le programme de maintenance préventive constructeur dans un délai de trois mois. Pour planifier la maintenance, effectuer le suivi et le compte-rendu, vous pouvez utiliser l’application EcoStruxure Facility Expert.

(1) Les plans de service globaux fournis par Schneider Electric peuvent inclure des plans de maintenance pour votre équipement, avec une formulation différente pour les niveaux de maintenance :

  • La maintenance de base utilisateur dans ce guide correspond à la maintenance de routine dans les plans de service et les guides de maintenance des disjoncteurs MasterPacT MTZ avec unité de contrôle MicroLogic X.

  • La maintenance standard utilisateur décrite dans ce guide correspond à la maintenance intermédiaire dans les plans de service et les guides de maintenance des disjoncteurs MasterPacT MTZ avec unité de contrôle MicroLogic X.

  • La maintenance constructeur reste la même.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.