État de l'appareil débrochable MasterPacT MTZ1
Conditions de manutention des appareils débrochables
Pour embrocher ou débrocher un appareil débrochable, l'utilisation de la manivelle d'embrochage est indispensable. Lorsque des interverrouillages, des cadenas ou un dispositif de verrouillage en position Ouvert sont en place, il est impossible d'insérer la manivelle.
DANGER |
|---|
|
RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ÉCLAIR
D'ARC ÉLECTRIQUE
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
Positions de l'appareil débrochable
Le témoin placé sur la face avant du châssis signale localement la position de l'appareil dans le châssis.
Contacts de position de l'appareil débrochable
La position de l'appareil dans le châssis est transmise à distance par les contacts de position suivants :
-
CE : position Embroché
-
CT : position Test
-
CD : position Débroché
L'état des contacts de position change en fonction de la position de l'appareil au cours des opérations d'embrochage et de débrochage, comme le montre le diagramme suivant.
A Appareil en position Embroché
B Séparation des circuits principaux
C Appareil en position Test
D Séparation des circuits auxiliaires
E Appareil en position Débroché
Contacts de position des appareils débrochables sans interface Ethernet EIFE
En l'absence d'interface Ethernet EIFE, il est possible d'ajouter les contacts de position facultatifs suivants :
-
2 contacts CD de position Débroché
-
3 contacts CE de position Embroché
-
1 contact CT de position Test
Contacts de position des appareils débrochables avec l'interface Ethernet EIFE
Avec l'interface Ethernet EIFE, 2 contacts de position Embroché CE supplémentaires peuvent être ajoutés.
Fonction de gestion du châssis
La fonction de gestion du châssis permet :
-
d'enregistrer et de vérifier la position de la partie mobile de l'appareil débrochable dans le châssis
-
d'informer l'utilisateur sur les actions de maintenance préventive
-
d'indiquer au contrôleur distant la position de l'appareil débrochable
La fonction de gestion du châssis est effectuée par :
-
L'interface Ethernet EIFE - voir DOCA0106•• Enerlin'X EIFE - Interface Ethernet intégrée pour un disjoncteur débrochable MasterPacT MTZ - Guide utilisateur.
-
Le module IO - voir DOCA0055•• Enerlin'X IO - Module d'interface d'entrée/sortie pour un disjoncteur - Guide utilisateur.
DANGER