Appareil débrochable
Définition
Un appareil débrochable est composé d'une partie mobile (l'appareil) et d'une partie fixe (châssis).
Description de la partie mobile de l'appareil débrochable
Le schéma suivant présente la version standard de la partie mobile d'un appareil débrochable (aucun accessoire en option).
Description des accessoires de l'appareil débrochable
L'illustration suivante présente les accessoires disponibles pour la partie mobile d'un appareil débrochable.
Les schémas suivants mettent en relief certains accessoires de la partie mobile de l'appareil débrochable.
Description du châssis
Le schéma suivant présente la version standard du châssis (aucun accessoire en option).
|
A Poignée de manutention B Borniers pour accessoires standard C Plaque d'identification de bornier D Verrouillage du châssis par cadenas E Témoin de position de la partie mobile F Ouverture d'insertion de la manivelle d'embrochage G Bouton-poussoir d'acquittement H Rangement de la manivelle I Manivelle J Poignée d'extraction |
K Rail d'extension L Volet isolant supérieur M Volet isolant inférieur |
Description des accessoires du châssis
Le schéma suivant présente les accessoires disponibles pour le châssis.
|
A VDC détrompeur B Borniers pour accessoires en option C Câble reliant le module à port ULP et l'interface EIFE D EIFE (interface Ethernet intégrée) E VSPD (verrouillage du châssis par serrures) |
F VPOC (verrouillage d'embrochage porte ouverte) G Capot sur bornier fils fins H VPEC (verrouillage de porte) |
Description du bornier du châssis
Affectation des borniers du châssis
Le tableau suivant décrit l'affectation et la disponibilité des borniers pour les disjoncteurs et interrupteurs-sectionneurs débrochables :
-
Les borniers standard sont fournis avec le châssis, même si les accessoires associés ne sont pas installés sur l’appareil.
-
Les borniers en option sont fournis sur le châssis uniquement si les accessoires associés sont installés sur l’appareil.
-
N/A indique que les borniers et les accessoires associés ne sont pas compatibles avec l’appareil.
|
Bornier |
Marquage |
Description |
Disjoncteur |
Interrupteur-sectionneur |
|---|---|---|---|---|
|
A |
CE2-CE3 |
2 contacts de position Embroché CE |
En option |
En option |
|
B |
COM |
Bornier pour la source d'alimentation externe de l'unité de contrôle MicroLogic X |
Standard |
N/A |
|
ou module à port ULP |
En option |
N/A |
||
|
UC1 |
Sélectivité logique (ZSI), cadre sommateur pour protection différentielle ou entrée de module MDGF |
Standard |
Standard |
|
|
UC2 |
TC externes, cadre sommateur pour protection différentielle ou entrée de module MDGF |
Standard |
Standard |
|
|
SDE2/RES |
Contact de signalisation de défaut SDE2 |
En option |
N/A |
|
|
ou réarmement à distance électrique RES |
||||
|
M2C/ESM/UC4 |
Contact programmable M2C Module de commutation ESM ERMS ou connecteur de tension externe |
En option |
N/A |
|
|
UC3 |
Connecteur de tension externe |
Standard sur disjoncteur 3P En option sur disjoncteur 4P |
N/A |
|
|
SDE1 |
Contact de signalisation défaut électrique SDE1 |
Standard |
Standard |
|
|
MN/MX2 |
Déclencheur voltmétrique à manque de tension MN ou déclencheur voltmétrique d'ouverture MX2 |
Standard |
Standard |
|
|
MX1 |
Déclencheur voltmétrique d'ouverture MX1 |
Standard |
Standard |
|
|
XF |
Déclencheur voltmétrique de fermeture XF |
Standard |
Standard |
|
|
PF |
Contact Prêt à fermer PF |
Standard |
Standard |
|
|
MCH |
Motoréducteur MCH |
Standard |
Standard |
|
|
OF1-OF4 |
4 contacts de signalisation OF |
Standard |
Standard |
|
|
C (sans interface EIFE) |
CD1-CD2 |
2 contacts de position Débroché CD |
En option |
En option |
|
CE1 |
1 contact en position embroché CE |
|||
|
CT1 |
1 contact en position test CT |
|||
|
C (avec interface EIFE) |
EIFE |
Interface Ethernet EIFE intégrée |
En option |
N/A |