DOCA0100FR-08

Réarmement du disjoncteur après un déclenchement dû à un défaut électrique

Séquence de réarmement

DANGER
RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ARC ÉLECTRIQUE
Ne refermez pas l’appareil sur un défaut électrique. Dans un premier temps, inspectez l’installation électrique en aval et réparez-la si nécessaire.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Le tableau qui suit présente la séquence d'actions à effectuer après un déclenchement dû à un défaut électrique. Chaque action est expliquée en détail dans les paragraphes qui suivent.

Etape

Action

1

Identifiez la cause de déclenchement.

2

Appuyez sur OK pour voir les détails de la cause de déclenchement sur l'écran d'affichage.

3

Consultez les deux écrans de contexte de la cause de déclenchement :

  • Ecran 1 : Nom et paramètres de la protection par déclenchement, date et heure du déclenchement.

  • Ecran 2 : Valeurs de courant enregistrées avant le déclenchement.

4

Corrigez le défaut électrique sur le réseau.

5

Inspectez le disjoncteur et le tableau après un court-circuit.

6

Appuyez sur OK pour acquitter la cause du déclenchement et revenir au menu Accueil.

NOTE: Si vous n'acquittez pas la cause du déclenchement dans le délai de l'événement, le message s'affiche à nouveau.

7

Réarmez le disjoncteur.

8

Appuyez sur le bouton Test/acquittement pendant 3 secondes pour réinitialiser les événements verrouillés et éteindre les voyants de cause de déclenchement.

9

Lorsque le disjoncteur est Prêt à fermer, refermez-le.

NOTE: Vous pouvez utiliser Application EcoStruxure Power Device avec le module numérique Power Restoration Assistant pour effectuer la réinitialisation après un déclenchement provoqué par un défaut électrique.

Identifier la cause de déclenchement

Voyant Ready

Voyant de service

Ecran d'affichage MicroLogic X

Voyants de cause de déclenchement

Description

Le voyant Ready est vert clignotant.

Le voyant de service est éteint.

  • MicroLogic 2.0 X, 5.0 X, 6.0 X, 7.0 X : Déclenchement suite à la protection Long retard.

  • MicroLogic 2.0 X : Déclenchement suite à la protection instantanée.

  • MicroLogic 5.0 X, 6.0 X, 7.0 X : Déclenchement suite à la protection court retard ou à la protection instantanée.

  • MicroLogic 2.0 X, 5.0 X : Non utilisé.

  • MicroLogic 6.0 X : Déclenchement suite à la protection contre les défauts à la terre.

  • MicroLogic 7.0 X : Déclenchement suite à la protection contre les fuites à la terre.

  • MicroLogic 2.0 X, 5.0 X, 6.0 X, 7.0 X : Déclenchement suite à la protection facultative.

NOTE: L'application Application EcoStruxure Power Device installée sur un smartphone peut fournir une assistance au diagnostic.

Corriger le défaut électrique

DANGER
RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ARC ÉLECTRIQUE
  • Portez un équipement de protection individuelle adapté et respectez les consignes de sécurité électrique courantes. Voir NFPA 70E ou CSA Z462 ou leur équivalent local.
  • Seul un personnel qualifié est habilité à effectuer l’installation et l’entretien de cet appareil.
  • Coupez toutes les alimentations de cet équipement avant d'effectuer des inspections de maintenance. Considérez que tous les circuits sont sous tension jusqu'à ce qu'ils soient mis hors tension, testés, mis à la terre et étiquetés. Tenez compte de toutes les sources d’alimentation, y compris des possibilités de rétroalimentation et d'alimentation de contrôle.
  • Utilisez toujours un appareil de détection de tension approprié pour vérifier que l'alimentation est coupée.
  • Remettez en place tous les dispositifs, les portes et les capots avant de mettre l’appareil sous tension.
  • Tenez compte des dangers potentiels et inspectez soigneusement la zone de travail pour vérifier qu'aucun outil ou objet n'a été oublié à l'intérieur de l'appareil.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
DANGER
RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ARC ÉLECTRIQUE
Ne refermez pas l’appareil sur un défaut électrique. Dans un premier temps, inspectez l’installation électrique en aval et réparez-la si nécessaire.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Il convient d'isoler le départ d'alimentation avant d’effectuer la vérification de l’installation électrique en aval de la protection.

Le déclenchement d'un disjoncteur ne corrige pas la cause du défaut électrique détecté sur l'installation électrique en aval.

Inspecter le disjoncteur et le tableau après un déclenchement suite à un court-circuit

Après un déclenchement suite à un court-circuit dû à la protection court retard ou instantanée, le disjoncteur et le tableau doivent être inspectés afin de détecter d'éventuels dépôts de fumée ou dommages sur le boîtier de l'appareil.

Consultez le document DOCA0099•• MasterPacT MTZ - Interrupteurs-sectionneurs et disjoncteurs IEC avec unité de contrôle MicroLogic X - Guide de maintenance et contactez votre technicien de maintenance Schneider Electric.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.